基于 Arm® Cortex®-R4 实时微处理器(MPU)的 RZ/T1 系列与我们的高精度 iW7039 32 通道 LED 背光驱动器相结合,能够控制用于最先进电视的大型矩阵 LED 背光系统。 集成驱动器反馈通道允许对 LED 电源的电压水平进行控制,以动态地将整体功耗最小化。 数字系统和接口电源由一个 DA9061 处理器电源管理集成电路 (PMIC) 和高效降压转换器提供。 AT25QLxx 系列的 QSPI 闪存被用于软件和亮度映射存储。 传感器如 HS3004(温度)和 OB1203 (RGB-灯光)有助于优化系统在不同条件下的性能。
系统优势: