Enabling Good Air Quality in Our Homes with Next Generation Humidity Sensors
For the integration of devices like humidity and temperature sensors into our everyday lives and structures; performance, size, and power are critical factors.
For the integration of devices like humidity and temperature sensors into our everyday lives and structures; performance, size, and power are critical factors.
This blog presents the ZSSC3281, a fully innovative architecture for the next generation of sensor signal conditioners to support the design and performance features of smart sensors.
ISP+オリジナルAI-accelerator(DRP-AI)を内蔵したAI MPU RZ/V2Mを用いVision AI機器開発をすぐに、簡単に行うことができる各種ソフトウェア及びツールをご紹介いたします。
DSPの応用により製品の性能や付加価値を向上できます。今回は低コストで実現できるDSP応用例としてRX140を使った FIRフィルタのサンプルプログラムを紹介します。
Renesas is the only company offering a two-chip Wi-Fi 6/6E solution that supports Tri-Band Plus (concurrent transmission over 3 bands plus a dedicated listening radio) solution.
この度、RAファミリ、RXファミリの両ファミリでCellularに対応したIoT開発キットをリリースしましたので紹介致しします。
This blog covers considerations helpful to those who are presently operating or deploying service with Wi-Fi 5 and are looking to move forward to Wi-Fi 6.
インバータ制御分野で高い評価を得ているRX-Tシリーズに、シングルモータ制御に特化したRX66T 48-pin LFQFP 0.5 mm pitch ラインアップを新たに追加します。従来ローエンド/ミドルレンジ製品を採用していた省スペースを維持・活用しながらシステムを高性能化することが可能です。
これまでIoTで使われてきた従来のデータ分析方法と比べ、人工知能を利用すると、より高精度で、より短時間で分析が実行できることがわかってきました。機械学習と人工知能は、データセンター内外問わず、安全で予測的な分析ができるからです。さらに、人工知能にリアルタイム分析を組み合わせることで、企業は消費者体験に関する優れたインサイトを得ています。これによってITエンジニアは、これまでのようにエンドユーザーが問題に直面してから動くのではなく、問題に気付かれる前に、解決に向けて行動を移すようになっているのです。
小さくて、性能も良くて、消費電力も低い…そんな使い勝手の良いArmマイコンをお探しの方向けに、RAファミリ初の超小型マイコンであるRA2E2の魅力をお伝えします。また、すぐにRA2E2をお試しできるお手頃価格のFast Prototyping Boardもご紹介!