メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GR-PEACH 特設:LEDを遠隔操作!

Webサーバーその1

概要

GR-PEACHはWebサーバーとして動作できます。Webブラウザ(クライアント側)からGR-PEACHのLEDを操作する例をご紹介します。

peach-sp-webserver-ledslider

準備

GR-PEACH、USBケーブル(マイクロBタイプ)の他に有線LAN、マイクロSDを準備してください。

peach-sp-webserver-ledslider-prepare

LEDを遠隔操作サンプル

はじめにブラウザ表示用の「index.htm」,「mbedrpc.js」ファイルをマイクロSDに保存します。

以下のリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を行ってダウンロードしてください。

保存後、GR-PEACHの裏面にあるSDソケットにマイクロSDを差し込んで以下のスケッチをgr_sketch.cppにコピーしてビルドし、GR-PEACHに書き込んでください。


#include <Arduino.h>
#include "HTTPServer.h"
#include "mbed_rpc.h"
#include "SdUsbConnect.h"
//#define USE_WIFI
#ifdef USE_WIFI
#include "ESP32Interface.h"
ESP32Interface network;
#define WLAN_SSID            ("xxxxxxxx")
#define WLAN_PSK             ("xxxxxxxx")
#define WLAN_SECURITY        NSAPI_SECURITY_WPA_WPA2
#else
#include "EthernetInterface.h"
EthernetInterface network;
#endif
/** Network setting **/
#define USE_DHCP               (1)
#if (USE_DHCP == 0)
#define IP_ADDRESS           ("192.168.11.2")     /* IP address      */
#define SUBNET_MASK          ("255.255.255.0")    /* Subnet mask     */
#define DEFAULT_GATEWAY      ("192.168.11.3")     /* Default gateway */
#endif
SdUsbConnect storage("storage");
void AnalogRead(Arguments* arg, Reply* r);
int char_to_int(char* c, int len);
int char_to_int(char* c, int len){
    int r = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        if (c[i] == 0) break;
        r = r * 10 + c[i] - '0';
    }
    return r;
}
 
void analogwrite(Arguments* arg, Reply* r) {
    if (arg != NULL) {
        /* command analysis and execute */
        analogWrite(char_to_int(arg->argv[0], 2), char_to_int(arg->argv[1], 3));
    }
}
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("********* PROGRAM START ***********");
  // SD & USB
  Serial.print("Finding strage..");
  storage.wait_connect();
  Serial.println("done");
  RPCFunction rpc_analogwrite(&analogwrite, "analogWrite");
  Serial.print("Network Setting up...\r\n");
#if (USE_DHCP == 0)
  network.set_dhcp(false);
  if (network.set_network(IP_ADDRESS, SUBNET_MASK, DEFAULT_GATEWAY) != 0) { //for Static IP Address (IPAddress, NetMasks, Gateway)
    Serial.println("Error");
  }
#endif
#ifdef USE_WIFI
  network.set_credentials(WLAN_SSID, WLAN_PSK, WLAN_SECURITY);
#endif
  if (network.connect() != 0) {
    return;
  }
  Serial.print("MAC Address is ");
  Serial.println(network.get_mac_address());
  Serial.print("IP Address is ");
  Serial.println(network.get_ip_address());
  Serial.print("NetMask is ");
  Serial.println(network.get_netmask());
  Serial.print("Gateway Address is ");
  Serial.println(network.get_gateway());
  Serial.println("Network Setup OK\r\n");
  FSHandler::mount("/storage", "/");
  HTTPServerAddHandler<FSHandler>("/");
  HTTPServerAddHandler<RPCHandler>("/rpc");
  HTTPServerStart(&network, 80);
}
void loop() {
}

LEDを遠隔操作の動作を確認

GR-PEACHに書き込んだらTeratermなどのシリアルモニターを起動して、GR-PEACHのリセットボタンを押します。以下のようにDHCPにより取得したIPアドレスが表示されます。

peach-sp-ntsc-serialmonitor

表示されたIPアドレスをWebブラウザのURLに打ち込んでみましょう。以下の画面が表示されます。

R(赤)、G(緑)、B(青)のスライダーを操作することで、GR-PEACHのLEDが変化します。

peach-sp-webserver-ledsliderpeach-sp-webserver-ledslider-led

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。