跳转到主要内容

瑞萨电子推出业界超高性能80V双向升降压和两相降压直流DC/DC控制器

ISL81801双向升降压和ISL81802两相降压控制器可为48V电信、数据中心及工业应用可靠供电提供所需额外电压裕量

2020年10月21日

2020 年 10 月 21 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出一对创新的80V直流DC/DC控制器,为数据中心服务器、48V通信及工业设备可靠供电提供所需的额外电压裕量。

ISL81801升降压控制器像“片上不间断电源UPS”一样,进行恒压和恒流两种模式控制调节双向电流流动(正向或反向)。这个创新设计可实现使用单一控制器对电池或超级电容器进行充电和对负载供电。ISL81801结合目前业界最高的80V升降压开关频率(600kHz)和最小封装(5mmx5mm),使设计人员能够创建超紧凑、高密度的电源解决方案。输入电压范围从4.5V至80V的宽压范围非常适合众多常见应用,包括48V电机驱动器、5G通信基站、工业电池备用储能系统和太阳能供电系统等。

ISL81802是一款集成驱动器的单芯片80V两相同步降压控制器,也是业界唯一具备1MHz开关频率的80V两相降压控制器,可使用小型电感来提高功率密度。对于更高功率的应用,可将多个ISL81802冗余并联或者交错并联,并具备同类最佳瞬态响应。ISL81802可产生两个独立的输出,也可以产生一个大电流输出,从而使富有创意的电源工程师能够在平台之间获得极大的灵活性并实现IP复用。此外,具备恒压或恒流两种模式控制的能力开启了广泛的终端用户应用,如LED驱动、数据中心等。

瑞萨电子工业和通信事业部副总裁Philip Chesley表示:“全新80V ISL81801与广受欢迎的60V ISL81601和40V ISL81401双向升降压控制器,与我们业界领先的MCU、电源和模拟产品相融合,为客户提供了全系列选择,以优化电池寿命和电能利用。充分利用瑞萨专有调制方案与算法,高度集成的ISL81801和ISL81802可实现超高可靠性,并以极少的BOM元件数量对瞬态负载电流做出迅速反应。”

ISL81801双向升降压直流DC/DC控制器的关键特性

  • 4.5V至80V宽输入电压范围
  • 0.8V至80V宽输出电压范围
  • 100kHz到600kHz可编程频率,具备交错电流共享功能
  • 感测正负电感峰值电流
  • 提供广泛的多层保护,包括针对过压、过热、双输出端的均值/峰值电流限制、欠压锁定、软启动和MOSFET驱动器的直通击穿保护等

ISL81802两相降压直流DC/DC控制器的关键特性

  • 4.5V至80V宽输入电压范围
  • 0.8V至76V宽输出电压范围
  • 100kHz到1MHz可编程频率
  • 每个输出均具有独立的软启动和精确的输出启用控制功能
  • 提供广泛的多层防护,包括针对过压、欠压锁定、过热、双输出端的均值/峰值电流限制,和MOSFET驱动器的直通击穿保护等

瑞萨高电压成功产品组合解决方案

瑞萨广受欢迎的ISL81601 60V双向4开关同步升降压控制器和ISL81401 40V双向4开关同步升降压控制器已为多种创新和全面的客户解决方案提供支持,包括太阳能电池充电器应急广播系统(水面舰船)电力检测设备呼吸机系统48V电动车解决方案USB Type-C充电器以及便携式设备的无线充电

旨在将瑞萨丰富的模拟+电源+嵌入式处理产品组合在一起,打造完整的解决方案,我们的产品专家推出了“成功产品组合”。通过这些引人注目的出色方案帮助我们的客户加速设计进程,加快产品上市速度。此类产品组合的重点为垂直领域,包括工业、基础设施、汽车和消费电子,以服务全球更多的客户及合作伙伴。了解我们超过200款的成功产品组合,请访问www.renesas.com/WIN

供货信息

ISL81801 80V双向4开关同步升降压控制器和ISL81802 80V两相同步降压控制器现可从瑞萨的全球分销商处采购。产品采用5mm x 5mm 32引脚QFN封装和38引脚4.4mm x 9.7mm HTSSOP封装。

有关ISL81801的更多信息,请访问www.renesas.com/products/ISL81801

有关ISL81802的更多信息,请访问www.renesas.com/products/ISL81802

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。