PowerCompass 工具可帮助用户快速识别符合其特定要求的部件、设置多个导轨、执行高级系统分析并生成自定义参考设计文件。 PowerCompass™ 多轨配置工具仅作为 Web 应用程序提供,但用户可以使用 Web 应用程序离线工作。
1. 定义需求
定义系统输入和输出要求。 您可以从零开始构建系统,也可以从 300 多个涵盖常用 FPGA 平台的模板中进行选择。
2. 选择零件
确定导轨后,只需点击一下,就能找到建议的部件,包括单输出设备和可用于多个输出的双设备。
3. 比较和选择零件
该应用程序可查看指定输出范围内的效率数据,并显示系统成本和显示系统效率、功率耗散和结温的图表。
4. 获取参考设计
对于支持原理图的零件,您可以生成定制的参考设计文件,以获得一个 BOM 和一套将所有相关块连接在一起的基本原理图。
Power Cross Reference 工具可帮助用户使用参数数据查找与竞争对手器件相匹配的瑞萨器件,并可作为单独的 Web 应用程序使用。
Start your design from a template, FPGA Power Estimator file, saved project or from scratch.
您可以 从零开始构建系统,也可以导入 FPGA 供应商(例如 Xilinx、Altera)功率估算器文件,也可以从 300 多个模板中进行选择,这些模板涵盖 Xilinx、Altera、Lattice 和 Microsemi/Actel 等流行的 FPGA 平台,以及不断扩展的瑞萨微控制器产品组合。
这些模板可以提供最常见的导轨配置,帮助您开始设计。 您可以根据需要更改任何参数,以符合您的实际设计。
如果您需要添加新模板,请联系我们。
您也可以打开以前保存的项目。
Altera 功率估算器文件是以包含多个工作表的大型 .XLS 文件格式生成的,这可能导致某些旧版浏览器处理文件的速度非常慢。 如果您的加载时间过长,请将文件另存为 .CSV 文件,以便更快地处理。
1. 在 Excel 中打开功率估算器文件。
2. 选择“报告”选项卡,使其成为使用中的工作表。
3. 从“文件”菜单中,选择“另存为”,然后从下拉菜单中选择 “CSV“(逗号分隔值)作为文件类型。 根据提示选择保存活动工作表。
输入系统输入和输出轨规格、电流要求、排序等信息,配置完整的系统功率图。
您还可以使用 "块关系图" 视图指定轨道要求。 您可以在 "表" 视图和 "关系图" 视图之间切换。 在任一接口中所做的更改都会在另一个接口中自动更新。
在 "比较" 和 "选择" 屏幕上, 建模系统效率和功耗的图形显示在页面顶部, 估计的系统成本 (基于1k 定价) 显示在输出表的底部。 如果在上一步中为输出选择了多个零件, 您将看到一个下拉菜单, 允许您切换零件。 当您选择零件时, 这些汇总图和成本将动态更新。
一旦您选择了最适合您的系统的设备,您就可以生成自定义参考设计文件,以获取物料清单和一组与所有关联块连接在一起的基本原理图。 只包含支持原理图的部件,用以下图标表示:
生成文件时,您会在屏幕上看到动画。 完成后,文件将出现在网页上,并通过电子邮件发送到您 Renesas.com 账户中列出的电子邮件地址。 此电子邮件还将包含一个链接,您可以在有限的时间内下载文件。
您可以保存项目,然后编辑、复制或删除该项目。 您还可以将项目发送给其他用户。
已完成的项目是生成了参考设计的项目。 正在进行的项目没有参考设计。
注意:您必须登录才能查看已保存项目的列表。
注意:生成参考设计后,您将无法再编辑项目。 您需要复制项目并编辑复制的版本。
您可以将项目发送给其他用户 (甚至您自己)。 将保存所有选择, 包括生成的任何参考设计。
当用户向您发送项目时,您可以查看详细信息,而无需保存。 如果要保留项目以供以后使用,则必须将其保存在自己的项目列表中。
您可以脱机执行许多任务,然后在重新联机时同步项目。
注意: 仅在 chrome 和 firefox 中支持脱机访问。
以下活动在脱机模式下不可用: