e² studio 是面向瑞萨电子 MCU 的基于 Eclipse 的集成开发环境(IDE)。 除了 Eclipse 自己强大的代码编辑器外,e² studio 还提供了丰富的扩展功能。e² studio 涵盖了从下载示例代码到调试的所有开发过程。
详细信息请参阅以下适用于您的设备系列的 e² studio 信息页面。
*FSP 安装程序可在 RA 系列信息页面上找到。
有关目标器件的详细信息,请参阅该系列的信息页面。
*请联系瑞萨电子销售部门了解 RE 系列。
*对于 Renesas Synergy 用户,请参阅 Renesas Synergy™ 的 e² studio。
*e² studio Linux 主机版本不支持 RE 系列和 Renesas Synergy™。
*SH 系列仅与 V5.4.0 之前的 SH 系列设备项目兼容。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
Upgrade - IDE | RUN 1,571.90 MB 日文 | |
Upgrade - IDE | ZIP 1,587.34 MB 日文 | |
Upgrade - IDE | XZ 700.09 MB 日文 | |
3 items
|
视频演示如何在 Linux 平台上,安装 e² studio 和 CC-RX 编译器。
章节标题
00:00: 介绍
00:25: 下载 e² studio
00:45: 安装所需的库
01:19: 安装 e² studio
02:33: 下载并安装 CC-RX
03:36: 集成 CC-RX
04:12: 构建项目
相关资源
您可以通过 e² 工作室的简单操作为瑞萨电子 MCU 生成项目。 选择要在向导函数中使用的 MCU 和编译器,以生成包含基本示例代码的项目。 这允许您立即开始构建或调试项目。
调整生成项目的源代码以适应开发板的规格可能很复杂。 但是,e² studio 的代码生成器可以帮助您解决这个问题。 例如,您可以使用智能配置器轻松设置 MCU 的时钟、引脚和中断。 此外,您还可以自动生成包含这些设置的代码。 也可以下载或导入中间件并进行代码生成所需的各种设置。
有关智能配置器的详细信息,请参阅此处。 >>
有关为系列生成代码的详细信息,请参阅 该系列的信息页面。
e² studio 内置的 Eclipse CDT(C/C++ 开发工具)编辑器提供了专为 C/C++ 开发人员设计的极其强大的功能。 这些功能包括:
有关该系列支持的编译器的详细信息,请参阅 该系列的信息页面
.
瑞萨电子和我们的合作伙伴供应商的编译器可以组合使用进行构建。 请注意,每个编译器必须单独安装,因为编译器不包含在 e² studio 产品中。 通过安装多个编译器,您可以选择使用哪一个编译器。
通过 GUI 可以设置整个工具链,并自动生成用于构建的 "makefile"。
关于系列产品的支持信息,请参阅该系列的信息页面。
Eclipse CDT 的标准 GDB 调试器提供了基本功能,例如显示寄存器值、内存操作、断点设置和执行控制。 除了这些常规调试功能外,瑞萨电子 MCU 的硬件中还提供高性能功能,例如实时内存显示、实时跟踪、外设寄存器显示和按事件中断。 您还可以将各种仿真器(Segger 的 E2、E2 仿真器 Lite、E20 或 J-Link)与 e² studio 结合使用。
关于系列产品的支持信息,请参阅该系列的信息页面。
e² studio 由开源 Eclipse 集成环境框架、CDT 插件以及瑞萨电子及其合作伙伴供应商提供的各种插件组成。 这种结构使添加或更新编译器和插件变得容易,使 e² studio 成为一个高度多功能和可扩展的 IDE。
除了瑞萨电子和我们的合作伙伴供应商提供的与构建、编码和调试相关的工具插件外,还有许多开源插件可用于开发,其中一些插件可能很方便。
详细信息请参阅 Eclipse Web 站点(https://www.eclipse.org/)上的 Eclipse 平台和 CDT 插件的文档。
瑞萨电子还不断扩大工具范围,如 QE(快速有效的工具解决方案),可作为插件进行安装。
安装 QE 工具以协助应用程序开发,扩展了 e² studio 的功能,并轻松启动应用程序。 QE 提供的 GUI 可结合开发给定功能的专业指导,并指导您设置所需的各种功能。
例如,电容式触摸的 QE 提供的 GUI 可用于设置触摸按钮和调整调谐参数。 QE for Display 提供 GUI 滑块,允许您在检查实际显示器上的结果时调整图像质量。
通过项目导入功能,您可以立即将项目从瑞萨电子的 CS+ 集成开发环境(IDE)或高性能嵌入式研讨会传输到 e² 工作室。 e² studio 还能够导出用于 CS+ 的项目。
e² studio V2.1 及以上版本、CS+ V3.00.00 及以上版本以及 CubeSuite+ V2.00.00 及以上版本支持这些函数。
有关详细信息,请参阅此处。 >>