创新且开放的开发环境
此产品称为 e² studio,基于 Eclipse 的集成式开发环境。Eclipse 是许多半导体公司使用的一种流行的可扩展式开源开发环境。
对于 R-Car V 系列,提供 e² studio 的特殊版本,其重点是为 ADAS 解决方案创建高性能计算机视觉应用程序。 R-Car SoC 具有先进的硬件架构:由专用的图像处理加速器内核加上高性能多核CPU。 加速器通过高速通信总线与 CPU 相连。
简化计算机视觉和深度学习算法的软件开发
为调试和优化应用程序,需要可视化每个资源(CPU、总线、加速器 IP)的状态及其交互。 R-Car SoC 利用 Arm 的 CoreSight 技术进行跟踪和调试。 专用的 CoreSight 硬件元素允许以较低的消耗分析应用程序运行时间。
瑞萨电子的 IDE e² studio 连接到开发板上的 CoreSight 硬件,检索(并存储)跟踪数据,并提供各种查看结果的选项。 可视化方面,使用名为 Trace Compass 的开源跟踪框架。 这允许简单的集成可用的特定于操作系统的分析功能(例如,用于 Linux 的 LTTng)和用于总线和加速器监控的瑞萨电子特定功能。 根据使用情况,可以使用廉价的以太网电缆,通过 Lauterbach 的在线仿真器连接到 JTAG 或使用高速跟踪连接。
还可显示来自摄像头的输入和图像处理的中间步骤,如此开发人员便可以轻松地发现算法中可能存在的问题。
易于访问:下载完整的开发套件进行评估
新开发人员可以免费下载 e² studio 的评估许可证。 如需商业许可证,请联系瑞萨电子代表。
功能 | V 系列 | S 系列 |
---|---|---|
多线程编程环境 | check | - |
图像查看器 | check | - |
IP 跟踪器 | check | - |
总线流量监控器 | check | check |
多核同步调试和跟踪 | - | check |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
应用文档 | PDF 1.68 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.57 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 2.16 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.54 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.49 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.02 MB 日文 | |
6 items
|
This video shows how to download a user program to an external flash memory connected to R-Car S4 using e² studio.
新闻 | 2017年10月19日 | ||
新闻 | 2017年9月13日 |