ルネサス クイックコネクトシステムは、7月から発売され、既にヒットが証明されています。 お客様は、Pmod互換センサをお客様ご選択のMCUに素早く接続できます。 PmodコネクタがDigilentのタイプ6A(ルネサスがDigilent社と緊密に協力した)に標準化されることにより、すべてPmodセンサボードが、最新のMCU開発キットに接続できます。 また、インターポーザボードの使用により、以前の開発キットにも接続できます。
ソフトウェアは、RA用Flexible Software Packageのように、人気のソフトウエアパッケージに予め搭載されているか、あるいはルネサスのウェブサイトから直接ダウンロードできます。 プロジェクト例やアプリケーションノートについては、MCUに接続されるセンサのプロセス全体を網羅しています。 一部のセンサについては、センサデータをシステム内で実現するため、4つのAPI 呼び出しを実行するのと同様にシンプルです。 図1参照。
![Quick-Connect IoT With Connectivity Options](/sites/default/files/media/images/quick-connect-iot-infgraphcis-connectivity-v3_0.jpg)
これから本当のエキサイトメントが始まります。 ルネサスによるDialog Semiconductor社の買収により、既存のルネサス製品ポートフォリオを新たに補完する多くのデバイスにアクセスすることができます。 さらにエキサイティングな分野のひとつで、ルネサスポートフォリオへのもっとも大きい補完は、はコネクティビティの分野にあります。 Dialog社のBluetooth Low Energy(LE)、Wi-Fi およびBluetooth LE/Wi-Fi コンボデバイスにより、IoTシステムをスマートフォン、既存のWi-Fi インフラストラクチャなど多くのものに容易に接続できます。
統合への取り組みが煩わしければ、この素晴らしい技術へのアクセスに何の意味があるでしょうか。 ルネサス クイックコネクトチームは、このプロセスを簡素化するために一生懸命に取り組んできました。 Dialog社の買収が完了しましたので、現在取り組んでいるプロジェクトについて発表することができます。 この買収を記念して、Dialogのシリコンとテクノロジーを使用した、初のルネサス クイックコネクト コネクティビティPmodを発表できることを嬉しく思います。
私どもはBluetooth Low EnergyとWi-Fi をカバーする3つのPmodコネクティビティを開発いたしました。 当社初のPmodはDA14531モジュールをベースにしており、非常に小さいフォーム・ファクタでBluetooth LE v5.0コネクティビティを提供しています(図2)。 2つ目のオプションは、DA16200 Wi-Fi モジュールを使用したWi-Fi コネクティビティオプションです(図3)。 常時オン IoTシステム向けのこの低消費電力Wi-Fi モジュールは、あらゆるデザインに容易にWi-Fi を追加できる、コスト効率の高い方法です。 最後に、LANとWPANの両方のコネクティビティを提供する(図4)DA16600 Wi-Fi とBluetoothのコンボデバイスを搭載するPmodを送り出しており、既存のWi-Fi インフラストラクチャに新規デバイスを適用する際に非常に有用です。
![DA14531MOD Bluetooth Pmod Module](/sites/default/files/media/images/da14531mod-bluetooth-pmod-module-da14531EVZ.jpg)
![DA16200MOD Wi-Fi Pmod Module](/sites/default/files/media/images/da16200mod-wi-fi-pmod-module.jpg)
![DA16600MOD Pmod with Wi-Fi and Bluetooth](/sites/default/files/media/images/da16600mod-pmod-wi-fi-bluetooth.jpg)
Dialog社のハードウェアとソフトウェアソリューションを、既存のルネサス製品と融合するには、明らかに時間がかかります。 しかしながら、Dialog社とルネサスが、一つの企業としてご提供する使いやすさ、実用性、シナジー効果のある互換性を、ここにご紹介できることをとてもうれしく思います。 現在、3つの新しいDialog コネクティビティPmod用ハードウェアソリューションをご利用いただけ、サンプルストアでお試しいただくことができます。 ソフトウェアのデモやプロジェクト例も、クイックコネクトのウェブサイトで入手いただけます。
乞うご期待ください! Flexible Software Packageのような、Dialog社デバイスの既存ルネサス ソフトウェアパッケージへの統合は、すでに進行中です。 また、既存のルネサスポートフォリオ向けのみならず、その他多くのDialogデバイス向けの新Pmodの開発にも取り組んでおります。 センサを評価し、ルネサスMCUやMPUとの統合を検討されているお客様のために、プロトタイプ作成と初期開発をより容易にする様に、クイックコネクトは開発されました。 そして今後も、当社はお客様のデザインとのシームレスな統合コネクティビティを可能にできるように進めてまいります。
詳細については、ルネサス クイックコネクトのページ renesas.com/quickconnectをご覧ください。