The Art of Networking (Series 8): CANsec the CAN-XL Layer 2 Security Protocol

The Art of Networking (Series 8): CANsec the CAN-XL Layer 2 Security Protocol

CANsec is a practical solution for securing the CAN bus against the most common threats facing CAN networks while reducing host CPU overhead and the demand for larger and more powerful HSMs.

car

新興地域、新興セグメントにおけるルネサス車載事業の成長戦略

近年、自動運転や電気自動車などの新しい技術により、自動車の在り方が大きく変容を遂げようとしています。そのような中、当社の車載半導体事業が描く戦略をご説明いたします。

Radar Transceivers: Key Components for ADAS & Autonomous Driving - Blog 4: Radar Resolution: How Accurate Can a Radar Be?

レーダーの解像度:レーダーはどの程度の精度が出せるのか?

車載レーダーの基本を紹介するシリーズの第4回では、レーダーシステムの検知範囲と精度を決めるものは何かを、視野角と距離分解能、角度分解能について確かめることで解き明かしていきます。

Inductive Position Sensor IPS2550, The Ideal xEV Position Sensor for Resolver Replacement

xEV駆動モータ用位置センサの最適ソリューション ‐レゾルバから電磁誘導型センサIPS2550への置き換え

xEV向け駆動モータに最適な位置センサをお探しではありませんか?電磁誘導型位置センサとそれを使ったインバータシステムについてご紹介します。

Battery management system trends, issues, and solutions

バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題と施策について

本ブログは、バッテリーのセル数の観点から、バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題および施策を説明します。

Changes in Automotive E/E Architecture and Semiconductor Initiatives in the CASE+E Era

Japan IT Week特別講演「CASE+E時代における車載E/Eアーキテクチャの変化と半導体への取組み」

CASE+Eのこれからの自動車業界において半導体

に求められる価値提供、及び当社のアプローチをご紹介します。

The Art of Networking (Series 7): TSN in a Virtualized Environment

The Art of Networking (Series 7): TSN in a Virtualized Environment

Here, we show solutions for Precision Time Protocol (PTP) time distribution to virtualized OS with the help of hardware-assisted virtualization (Renesas R-Switch2) to solve challenges quickly.

Radar Transceivers: A Key Component for ADAS & Autonomous Driving - Blog 3: Radar Range: How Far Can a Radar “See”?

距離測定:レーダーはどこまで検知できるか?

車載レーダーの基本を紹介するシリーズの第3回では、車載用レーダーの検出距離に影響する要因と、それがRF ICの性能にどのように関係しているかを分析します。 

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(11);インフラストラクチャ (E/Eアーキテクチャ向けソリューション提案により、新たなモビリティ社会を実現)

私たちインフラストラクチャーチームは、開発者が必要とする開発環境、CI/CD (継続的インテグレーション・継続的デリバリー)やツールの提供だけでなく、顧客・マーケティング部門・品質保証/品質管理部門と一体となって効率的なソフト開発のバリューチェーンを実現するインフラ開発を行っています。

Blog image ADAS/AD

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(10);ADAS/AD 画像認識ソフトウェア開発 (ソフトウェアにより自動運転社会の実現に貢献)

高度な自動運転社会の実現に向けて、画像認識ソフトウェアの開発、機能安全に対応した自動運転プラットフォームの提供に取り組んでいます。