このビデオではe² Studio と CC-RL コンパイラを Linux PCにインストールする方法を解説します。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:18 e² studioのダウンロード
00:48 必要なライブラリのインストール
01:22 e² Studioのインストールします
02:39 CC-RL のダウンロードとインストールします
03:42 CC-RLの登録
04:22 プロジェクトのビルド
関連リソース
このビデオではe² Studio と CC-RL コンパイラを Linux PCにインストールする方法を解説します。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:18 e² studioのダウンロード
00:48 必要なライブラリのインストール
01:22 e² Studioのインストールします
02:39 CC-RL のダウンロードとインストールします
03:42 CC-RLの登録
04:22 プロジェクトのビルド
関連リソース