Skip to main content

書籍紹介

以下から各書籍の一覧にリンクします。

RXファミリ

動かしながら学ぶRXマイコン活用法

出版社CQ出版社
タイトルRX62NのCPUボード付き!
動かしながら学ぶRXマイコン活用法 Buy Now
書評ルネサスエレクトロニクス社が総力を挙げて開発した新しいマイクロプロセッサ「RX(Renesas eXtreme)」の解説書。 RXマイコンが誕生した背景から、特徴およびアーキテクチャ、開発環境の使い方までを詳細に解説しています。さらに"RX62N"を実装したプリント基板とコンパイラなどの開発環境を収録したCD-ROMが付属しているので、すぐにRXマイコンの性能を試すことができます。

動かしながら学ぶRXマイコン応用

出版社電波新聞社
タイトルRX62Nの「通信機能」を中心に、実際の使用例とプログラムが学べる
RXマイコンのすべて 応用編
書評RX62Nに内蔵されている通信機能(USB、TCP/IP、RSPI、RIIC)と実際の使用例およびLCDダイレクトドライブの実現方法などについて解説しています。 "サンプルコード集"として、ルネサスエレクトロニクスのWebから入手できる「アプリケーションノート」の手引書としても利用できます。

動かしながら学ぶRXマイコン基礎

出版社電波新聞社
タイトルアーキテクチャからC言語プログラミングまで基本が学べる
RXマイコンのすべて 基礎編
書評ルネサスの新CPUコア「RX」。そのアーキテクチャとプログラム作成方法など基本的な使い方を紹介。 また、RX C/C++コンパイラによるプログラムの効率アップなども紹介。システム開発者、教育・研究者必読の書。

SuperHファミリ

SuperHファミリのCプログラミング

出版社オーム社
タイトルSuperHファミリのCプログラミング Buy Now
書評SuperHファミリ(コントローラ系、プロセッサ系両方)をC言語でプログラミングするための知識の解説書。 ソフトウェアの技術者向け、スタートアップや効率アップ、FPUやDSPのコプロセッサ、例外処理やキャッシュメモリの効果的な利用方法を解説しています。

SuperHで学ぶμIRTON仕様OS

出版社電波新聞社
タイトルリアルタイムOSの動作原理と実装法がわかる!
SuperHで学ぶμIRTON仕様OS
書評リアルタイムOSの必要性から、μITRON仕様OSの機能を紹介すると共に実際のコーディングやタスクのスケジューリングを豊富な例題と図を基に解説しています。μITRON仕様OSを利用したシステム構築方法を学習できる入門書です。

SH-3&SH-4プロセッサ入門

出版社CQ出版社
タイトルSH-3&SH-4プロセッサ入門
書評SuperHファミリの特徴と最新CPUコアSH-4Aの概要、さらにはSH-3、SH-4の基本的な使い方、初期化と周辺機能の使用事例などを記載しています。

SH-3&SH-4プロセッサ入門

出版社CQ出版社
タイトルSH-1&SH-2マイコン入門
書評SuperHファミリの特徴と最新CPUコアSH-2Aの概要、さらにはSH-1、SH-2の基本的な使い方からDTC、ATU、Etherコントローラの応用事例までを記載しています。

R8Cファミリ

R8C/Tinyマイコン・リファレンス・ブック

出版社CQ出版社
タイトルR8C/Tinyマイコン・リファレンス・ブック Buy Now
書評CPUコアの特徴と上手な使い方をはじめ、R8C/14~R8C/17に内蔵されている周辺機能の使用方法についても詳細に解説しています。

H8ファミリ

マイコン入門講座

出版社電波新聞社
タイトルH8マイコンによる組込み制御・プログラムの基礎を理解
マイコン入門講座
書評H8マイ コンを例にマイコンの動作原理、メモリ、プログラムについて基礎からバランスよく解説した入門書です。制御用マイコンシステム構成の概念やCPUの概念、2進数、アセンブリ言語など、時代が変わっても覚えておきたいコンピュータの基本を理解できます。

H8マイコン+C言語効率アップテクニック

出版社オーム社
タイトルH8マイコン+C言語効率アップテクニック
書評H8マイコンのプログラムをC言語で記述する際の効率アップテクニックを紹介しています。 C言語の仕様を活用した効率アップ、マイコンを意識した効率アップ、開発環境の最適化機構を活用した効率アップと、いろいろな手段を解説しています。

H8マイコン完全マニュアル

出版社オーム社
タイトルH8マイコン完全マニュアル Buy Now
書評H8マイコンの使い方の基礎から応用までをわかりやすく解説しています。

CAN

CAN入門講座

出版社電波新聞社
タイトル組込みマイコンで学ぶCANプロトコルとプログラミング
CAN入門講座
書評CAN(Controller Area Network)は、自動車の軽量化を目的に開発された車載電子機器用シリアル通信プロトコル。現在ではさらに進化し、FA、産業機器、医療機器、船舶など多方面に導入されています。本書はCAN規格の仕様と使用方法を実際に使われているマイコンに沿って解説(M16C, H8, SuperH内蔵マイコンによるCAN制御プログラムを収録)。