費用 (無料) 対象製品 RXファミリ(RX65N)
開催日時/会場
- 2023年 04月26日(水) 13:30~17:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- 株式会社グレープシステム
受講をお勧めしたい方
- AzureRTOSを使った制御を考えている方
- Azureクラウドサービス+AzureRTOS環境で開発を着手しようとしている方
- 製品のIoT化をご検討されている方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験が必要です。
(組み込みC言語入門~文法編~コース、マイコン入門コース、組み込みC言語入門~実装編~コース 修了レベル) - e² studioの使い方(プロジェクト作成からデバッグ程度)
- RTOSを知っているとより理解が深まりますが、未経験でも可能です。
内容
AzureRTOSはMicrosoftが提供していますマイクロコントローラ向けリアルタイムオペレーティングシステム(以下「RTOS」と称す)です。ルネサスのマイコンは、Microsoft社のデバイス認定を取得しており、お客様はルネサスマイコン環境下でAzureRTOSを無償でご利用頂く事ができます。
本セミナーでは、AzureRTOSを理解していただくために、タスクとは何かから、弊社統合開発環境e² studioによるタスクの作り方、セマフォ、キュー、イベントグループなどの基本的なAPI、RXマイコンに実装するときのI/Oの使い方や割り込みの注意点などを解説します。
Azureクラウドと連携するマイコンを開発するにはAzureRTOSの理解が必須です。ぜひご受講ください。
※演習も用意しておりますが、オンラインでの開催となるため、講師が一連の流れと解答をデモストレーションさせていただきます。
※環境をお持ちであれば、ご一緒に演習を実施していただけますが、事前にe² studio 2023-01、CC-RX 3.05のインストールとCK-RX65Nの準備が必要です。
※本セミナーは、TeamsLiveEvent(TLE)を使ってオンラインで開催します。セミナー途中でも、TLEの機能を使うことで、早送りや、一時停止、巻き戻しができます。演習などで、これらの機能を使い、皆様のお時間に合わせてご受講いただけるように、セミナー時間は開催時間より短くデザインしてあります。
■関連セミナー
クラウドを活用するためのセミナーも開催します。あわせてご受講いただくことで、クラウドサービスとの連携も学ぶことができます。
- Azureクラウドに簡単接続!Azure RTOSを活用したAzure IoT入門編 (2023年7月頃開催予定オンラインセミナー)
- AWSクラウド簡単接続!LTE CAT-M1通信対応CK-RX65Nを活用したAWS IoT入門編 (2023年5月16日開催オンラインセミナー)
- IoT機器を簡単アップデート!FreeRTOSを活用したAWS IoT OTA編 (2023年6月末開催予定オンラインセミナー)
※: 1は、MicrosoftAzureクラウド(AzureRTOS)、2と3は、AWSクラウド(FreeRTOS)
カリキュラム
- グレープシステムのAzureRTOSの取組みについて
- リアルタイムOSの基礎
- Azure RTOS の基本構成
- Azure RTOSが提供するAPIの使い方
- 演習1 タスクの作り方
- 演習2 ソフトウェアタイマ
- 演習3 Azure RTOS による制御(デモ)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
※また終了時間は早くなる可能性があります。
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- ボード:Renesas CK-RX65N
- PC環境:e² studio 2023-01、CC-RX V3.05.00 または GCC for Renesas 8.3.0.202104-GNURX インストール済み
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
受講者演習環境と同じ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 04月26日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。