Skip to main content

e² studioで行うテスト効率化!C++testハンズオンセミナー 単体テスト実践編

~R-INコンソーシアム推奨セミナー~

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2019年 11月26日(火) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

テクマトリックス株式会社

  • 単体テストに興味のある方
  • C++test によるコードを書かない単体テスト機能を知りたい方
  • C++test で単体テストを行うための具体的な方法について知りたい方
  • 統合開発環境 e2 studioでC++testを使った単体テスト操作を行ってみたい方

受講に必要な前提知識

C/C++による開発経験

内容

一般的に単体テスト工程の最大の課題は「テストケースやスタブ」のコード作成と言われていますが、C++testを用いることでこれらの作成が不要となり、独自のテストケース作成エディタにより簡単かつ効率的に単体テストの設定・メンテナンス、単体テスト、カバレッジ計測を行うことができます。

C++testは、統合開発環境 e2 studioにプラグインすることができ、e2 studio上で静的解析・単体テストを実行するための環境が簡単に設定できます。

そこで本セミナーは、C++test機能の中でも組み込み開発環境における単体テスト機能にフォーカスし、単体テストを実施するための基本をご理解いただくとともに、最新のC++testによる効率的な単体テストを体験いただけます。

C++testについては こちら(外部サイト)をご参照ください。

カリキュラム

  1. C++testとは?
    〇製品概要
  2. テスト環境の設定方法の紹介
    〇e2 studioの設定 〇C++testの設定
  3. 静的解析機能の紹介
    〇コーディング規約チェック 〇フロー解析(バグ探偵)
  4. 単体テストとは
    〇単体テストの概要と目的 〇ブラックボックステスト演習(テストの実施と結果の検証) 〇ホワイトボックステスト演習(テストの実施とカバレッジの検証)

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • C++test
  • 統合開発環境 e2 studio

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 11月26日(火)