Published: October 28, 2021
灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23 和 -M4 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU,最初于2019年10月问世。RA 可提供强大的嵌入式安全功能、卓越的CoreMark® 性能和超低的运行功耗。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。
2021年3月,瑞萨电子推出RA6M5 产品群,该产品群采用支持 TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。 与片内的 安全加密引擎(SCE)配合使用,可实现安全芯片的功能。 集成带有专用 DMA 的以太网 MAC,可确保高数据吞吐率。 RA6M5 采用高效的 40nm 工艺,由灵活配置软件包 (FSP)这一开放且灵活的生态系统提供支持,FSP 基于 FreeRTOS 和AzureRTOS构建,并能够进行扩展,使用其他实时操作系统 (RTOS) 和中间件。 RA6M5 可以满足物联网应用的需求,如以太网、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式 RAM 和低功耗(从闪存运行 CoreMark® 性能评测程序时低至 107uA/MHz)。
Image

2021年9月29日,由高科技行业门户OFweek维科网主办,OFweek物联网承办「OFweek 2021(第六届)物联网产业大会”暨“维科杯·物联网行业年度评选颁奖典礼”」在深圳会展中心成功举办。瑞萨电子RA6M5也凭借其卓越的性能荣获“维科杯•OFweek 2021第六届物联网行业创新技术产品奖—通信技术创新奖”。
Image
Image
Image