Skip to main content

組み込みC言語入門~実装編~ コース

中級

対象製品: マイコン全般

費用: 37,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。

マイコンを使った組み込みシステムで広く使われるC言語の基本文法を学ぶことができるコースです。

※期間中、リアルタイムQ&A日をteams会議にて設定いたします。 
 ご質問や講師と直接お話しになりたい方は、ぜひご参加ください!

Image
組み込みC言語入門~実装編~のEQポータル画面

 

視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)

2025年  1月 28日(火)~  2月 10日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程: 2/7(金)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2025年 1月24日(金)17:00 となります。

2025年  4月 11日(金)~  4月 24日(木)終日 オンデマンド 
(リアルタイムQ&A日程: 4/23(水)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2025年 4月9日(水)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • これからC言語による組み込み開発に従事される方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

内容

C言語によるマイコンの入出力制御方法とC言語プログラムの実装方法および注意すべきポイントを解説します。 ターゲットマイコンとして、Renesas RX600シリーズ RX651を例に解説します。 Renesas Cコンパイラパッケージをご使用いただく際の前提知識を習得したい方にも活用いただけます。
指定ボード※ をご購入いただければ、お客様が作成いただいたプログラムをボード上で実際に動作させ、理解を深めることができます。
RX65Nターゲットボード(ルネサスエレクトロニクス製)

動画 総再生時間
■講義部:約3時間36分
■演習部:約2時間40分

カリキュラム

  1. 組み込み用Cコンパイラの言語仕様 
    ○ANSI-C文法規定外の項目と処理系定義  
    ○Cコンパイラの言語仕様(基本型、ポインタ、構造体、ビットフィールド、共用体、拡張機能)
  2. メモリ配置 
    ○プログラムで使用するメモリ領域 ○メモリ領域の割り付け ○オブジェクトプログラムの構成要素
  3. プログラムの実行環境 
    ○基本的な実行環境の設定 ○スタートアッププログラムの構成
  4. 周辺機能の制御 
    ○周辺機能へのアクセス ○周辺機能操作用ヘッダファイル ○周辺レジスタアクセス時の信頼性向上
  5. 割り込み処理 
    ○割り込みの概念と動作 ○割り込みプログラムの記述方法 ○割り込み制御時の注意事項

受講環境

本セミナーは、Jストリーム社のEQポータルによるオンデマンド動画配信です。 
ご覧いただくためにはインターネット接続環境およびWebブラウザーが必要です。

演習環境

※セミナーお申し込み後 [email protected] より送られます「受講案内メール」にてルネサス統合環境や 
 コンパイラパッケージおよび演習問題などのダウンロード先URLをご案内いたします。

テキスト

テキスト付きコースは、動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
ダウンロードURLにつきましては、セミナーお申し込み後に送信される『セミナー請求書』メールにてご案内いたします。

なお、テキストは冊子でもご提供しておりますので、ご入用の場合は別途ご購入ください。
※在庫が無くなり次第、冊子でのご提供は終了といたします。
お申込みはこちら

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 組み込みC言語入門~実装編~ コーステキスト (PDF) 13,120 KB

セミナーお申し込み後

お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した 
メールが Jストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。 
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected]から送信されます。 
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。

メール到着後はサイトへのログインが可能か確認いただき、コース内で公開しております『ガイダンス』をご覧ください。 
なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。

2025年開催コース分より、セミナー終了アンケートにご協力いただいた方につきましては、次回セミナーお申し込み時に使用できる
『15%割引クーポン (割引コード)』をセミナー視聴期間終了後、メールにて送付いたします。是非ご利用ください。

※『15%割引クーポン (割引コード)』の配布は、コンテンツ視聴期間内にアンケート入力いただいた方のみとさせていただきます。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  1月 28日(火)~  2月 10日(月)

2025年  4月 11日(金)~  4月 24日(木)