~はじめてマイコンを触る方に向けた基礎の基礎~

費用 (無料) 対象製品 RA4M1
開催日時/会場
- 2023年 09月21日(木)13:30~15:30
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- はじめてマイコンを触る方
- マイコン異業種の方
- マイコンを学ぼうとしている学生(半導体を使う業界の就職前に)
受講に必要な前提知識
- 特になし
- 演習では、Arduino言語(C++をベースにしたプログラミング言語)を使用します。C言語やC++言語を習得していると、より理解が深まりますが、これらの言語を知らなくてもサンプルを真似ていただくことで、一連の流れを体験していただけます。
内容
本セミナーでは、はじめてマイコンを触る方がマイコン開発の基礎の基礎を具体的で学べます。
Arduinoは「エレクトロニクスやプログラミングの知識がない学生などがデジタル制御ができること」を目標としたプロジェクト/コミュニティです。ここから作られたArduino製品は初心者に非常に使いやすく、また、多くの方に使用されているため、インターネットにも様々な情報が公開されており、やりたいことがすぐに学べる環境があります。
マイコンのプログラミングで「はじめの一歩」といわれるLチカ(LEDの点滅)がありますが、本セミナーでは、このLチカの考え方、Arduino上でのプログラムの書き方、作成したプログラムでマイコンで動かすまでの一連の慣れが体験できます(ボードをお持ちの方は実際にボード上でプログラムが動くところまでを)。 演習では、32bit Arm® Cortex®-M4コアのRenesas RA4M1マイコンを搭載したArduino UNO R4(2023.6月販売)とArduino IDE 2.1.1を使用します。弊社RAファミリの開発環境であるFSP(e² studio)でも、もちろんLチカでも、高度な制御でも、開発できますが、プロ用として提供されている環境ではハードルが高いと感じている方は是非Arduinoの環境を体験してください。
本セミナーの開催に合わせて、ささやかですが、Arduino UNO R4 Minimaのプレゼントキャンペーンを実施します。
申込時にご記入いただく事前アンケートにボードがほしい旨とセミナー参加の意気込みをご記入ください。プレゼントキャンペーンは9月10日 9月12日(火)12:00まで(24時間表記)のお申し込みで締め切り、9月13日までにメールにて当選/落選をご連絡します。お申し込みはお早めに。
カリキュラム
- Arduino IDEのインストールと初期設定
- マイコン入門
○Lチカとは
○時間の考え方
○入出力の考え方
○Arduinoでのプログラム開発方法
○ちょっとオームの法則 - 【演習】Lチカプログラムの作成
- 次の一歩
○PWM制御とは
○【デモ】LEDの明るさ制御
○AD入力とは
○【デモ】AD入力をシリアルモニタ/シリアルプロッタへ表示
○周期割り込みの考え方
○【デモ】周期割り込みによるLチカ - 各種デモ
○HIDサンプル(Arduino UNO R4 Minima USB HID)デモ
○OLEDサンプル(Adafruit SSD1306)デモ
○OLEDへのトレンドグラフ表示デモ
※開発中につき、カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 開発環境: Arduino IDE 2.1.1
- 演習ボード: Arduino UNO R4 Minima (Renesas RA4M1マイコン搭載)
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
受講者演習環境と同じ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。 なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 09月 21日(木)