~受講完了特典付きオンデマンドセミナー いつでもどこでも受講可能~

費用 (無料) 対象製品 RA4M1
開催日時/会場
2023年 11月 27日(月)~ 2024年 3月 15日(金)終日 オンデマンド 終了しました
※ 予想を大きく上回る多くの方にお申し込み頂き、ありがとうございました。
ボードキャンペーンは定員に達しましたので申込を終了させて頂きました。
(すでにお申し込みいただいている方には順次ボードを送付させていただきます)
※ 動画視聴のみの新セミナー開講のお知らせ
多くの方より、「動画だけの視聴だけでもしたい」のご希望をお寄せいただきましたので、
別セミナーにて応募を再開させて頂きました。ボード配布はございませんが、以下セミナーです。
お申込みよろしくお願いいたします。
Arduinoで学ぶ、はじめてのLチカ 【ボード配布なし】(オンデマンドセミナー)
受講をお勧めしたい方
- はじめてマイコンを触る方
- マイコン異業種の方
- マイコンを学ぼうとしている学生(半導体を使う業界の就職前に)
受講に必要な前提知識
特になし
演習では、Arduino言語(C++をベースにしたプログラミング言語)を使用します。C言語やC++言語を習得していると、より理解が深まりますが、これらの言語を知らなくてもサンプルを真似ていただくことで、一連の流れを体験していただけます。
内容
本セミナーでは、お申込み受付後にマイコンボード「Arduino UNO R4 Minima」をお送りします。テキストと動画を見ながら、ボードを使ってマイコン開発の基礎の基礎を学べます。
Arduinoは「エレクトロニクスやプログラミングの知識がない学生などがデジタル制御ができること」を目標としたプロジェクト/コミュニティであり、現在、世界で最も普及している電子工作環境のひとつです。Arduino製品はインターネット上にも様々な情報が公開されており、マイコン初心者でもやりたいことがすぐに学べます。
マイコンのプログラミングでは「はじめの一歩」といわれるLチカ(LEDの点滅)があります。本セミナーでは、このLチカの考え方、Arduino IDE上でのプログラムの書き方、作成したプログラムをボードに書き込んで動かすまでの一連の流れを体験できます。
★セミナー完了後、アンケートに回答いただくことで、お送りするマイコンボードを一式(Arduino UNO R4 Minima, USBケーブル Type-C)をそのままプレゼントいたします。 セミナー未完またはアンケートに回答いただいていない場合、お送りしたボードは返却いただく場合もあります。
ボード発送予定
現在、想定以上のお申し込みをいただいており、Arduino UNO R4を追加で入手しております。
つきましては、ボードの発送日が 2024年 1月 第3週以降 になることを見込んでおります。ボードの発送時期が遅くなり大変申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。
カリキュラム
- はじめに
- Arduino IDEのインストールと初期設定
- Arduinoでマイコン入門
- 演習. Lチカプログラムの作成
- ライブラリの追加
- 次の一歩
6.1 PWM制御
6.2 周期割り込み
6.3 アナログ値の読み込み
6.4 OLEDへの文字表示
6.5 チャタリング除去
6.6 まとめ - 各種デモ(HIDサンプル, OLEDサンプル, トレンドグラフ表示)
- 付録
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 開発環境: Arduino IDE 2.1.1
Arduinoボードに書き込むプログラムの開発ソフトです。C言語風の「Arduino言語」によってプログラムを制作・コンパイル・デバッグし、それをArduinoボードに転送することができます。
我々ルネサスが提供するRAマイコンの開発環境であるFSP(e² studio)でもプログラム開発はできますが、プロ用として提供されている環境ではハードルが高いと感じている方は本Arduino環境を体験ください。 - 演習ボード: Arduino UNO R4 Minima
たくさんの入出力端子を持つArduino製マイコンボードです。入出力端子を使って拡張することで、LEDやモータ制御、スイッチやセンサの状態検知ができます。Renesas RA4M1マイコンが搭載されています。
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
受講者演習環境と同じ
受講環境
本セミナーお申込み受付後にマイコンボード「Arduino UNO R4 Minima」を発送します。テキストと動画(オンデマンドで配信)を見ながら、ボードやツールの操作を体験いただけます。 セミナーは、オンデマンドで配信します。
ご注意:
セミナー完了後、アンケートに回答いただくことで、お送りするマイコンボードを一式(Arduino UNO R4 Minima, USBケーブル Type-C)をそのままプレゼントいたします。 セミナー未完またはアンケートに回答いただいていない場合、お送りしたボードは返却いただく場合もあります。
ご質問については以下URLの「サポート問い合わせ」より問い合わせいただけます。
[email protected]
※ 予想を大きく上回る多くの方にお申し込み頂き、ありがとうございました。
ボードキャンペーンは定員に達しましたので申込を終了させて頂きました。
(すでにお申し込みいただいている方には順次ボードを送付させていただきます)
※ 動画視聴のみの新セミナー開講のお知らせ
多くの方より、「動画だけの視聴だけでもしたい」のご希望をお寄せいただきましたので、
別セミナーにて応募を再開させて頂きました。ボード配布はございませんが、以下セミナーです。
お申込みよろしくお願いいたします。
Arduinoで学ぶ、はじめてのLチカ 【ボード配布なし】(オンデマンドセミナー)
2023年 11月27日(月)~ 2024年 03月15日(金)