~5名様にすぐに使えるmonoZ:Jet PoC Kitプレゼント~

費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2025年 5月 21日(水)14:00~15:30 オンライン
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- 株式会社メリテック
受講をお勧めしたい方
- 製品のIoT化を検討している方。
- クラウドにデータをあげる試作品の開発を検討している方。
受講に必要な前提知識
- 特に必要ありません。
内容
本セミナーでは、ユーザ様の製品の内部データをクラウドにアップできる後付けボード「monoZ:Jet」の使い方を解説します。「monoZ:Jet」は、株式会社メリテックが開発/販売しているIoT化ソリューションです。
公共機器、産業機器、ヘルスケア分野などで広く採用いただいているIoT化ソリューションです。
ソリューションの特長や機能の説明はもちろん、具体的な利用シーンや採用事例もご紹介します。
また、実際に動かしながら使用手順をお見せします。いかに簡単に使えるかをイメージいただけます。
■monoZ:Jetの特長
- 既存製品に接続することで内部データを一定間隔でクラウドへアップロードし可視化
- ユーザがやることはmonoZ:Jetを既存製品にUART接続し、APIコマンドでデータを送るだけ
- 通信方式はLTE Cat-M1であるため電話が繋がる場所ならどこでも動作
- 製品に組み込んでそのまま量産販売が可能
- サイズが32.5 x 35mm、重量10gと超小型であるため製品外形を崩さない
- ボードだけでなくSIMカードやクラウドサービスも合わせて提供
★★★ プレゼントキャンペーン ★★★
セミナー受講後アンケートにご回答いただきました方の中から、5名様にすぐに使えるmonoZ:Jet PoC Kitをプレゼントします。
カリキュラム
- 株式会社メリテックとは
- 会社概要
- 提供サービス
- IoT化ソリューション「monoZ:Jet」とは
- ソリューション概要
- 採用事例
- 使い方
- 使い方の実演
- 既存品への接続
- APIコマンドの追記
- クラウド側の設定
- データの送受信確認
- データの可視化
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 特に必要ありません。
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- ボード: monoZ:Jet (株式会社メリテックから販売中) *SIMカードも同梱
- クラウド: monoZ:Link (株式会社メリテックからサービス提供中) *AWSやAzureへの転送も可能
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2025年 5月 21日(水) お申し込み