Skip to main content

AWSクラウド簡単接続!RX65N Cloud Kitを活用したAWS IoT導入セミナー

~業界初!e2 studioによるAmazon FreeRTOSの自動インポート機能も紹介します~

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX65N)

開催日時/会場

  • 2019年 12月06日(金) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • AWSクラウドに興味のある方
  • Amazon FreeRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方

受講に必要な前提知識

開発環境(C言語、e2 studio)の使用経験がある方

内容

Renesas RX65N Cloud Kitは、Amazon FreeRTOS対応のRX65Nを使用し、アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)へスピーディにWi-Fi接続可能な、IoTエンドポイント機器向けのクラウド通信評価キットです。本キットは、環境センサや光センサ、加速度センサ等を搭載しており、エンドツーエンドかつセキュアにAWSへ接続できるため、センサ機能付きIoT機器のプロトタイプ開発や評価に最適です。

本セミナーでは、このRenesas RX65N Cloud Kitを用いた演習により、AWSクラウドへのメッセージ送信からデータのモニタリングまでの各種動作を体験いただけます。また、業界初となります統合開発環境e2 studioによるAmazon FreeRTOSの自動インポート機能も紹介します。

Renesas RX65N Cloud Kit、Amazon FreeRTOSについてはこちらをご参照ください。

カリキュラム

  1. RXクラウドソリューションご紹介
  2. e2 studioによるAmazon FreeRTOSインポート
  3. クラウドへのメッセージの送信
  4. センサデータのモニタリング

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • クラウド通信評価キット(Renesas RX65N Cloud Kit)
  • 統合開発環境 e2 studio
  • Amazon FreeRTOS

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 12月06日(金)