Image

費用 (無料) 対象製品 RX100, RX200, RX600
開催日時/会場
2024年 11月 5日(火) 13:30~15:00 オンライン 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- 初めて静電容量式タッチセンサを使ったシステム開発を行う、もしくは検討中の方。
受講に必要な前提知識
- 特に前提知識は必要ありません。
内容
本セミナーでは静電容量式タッチセンサの基礎から応用事例まで解説し、最適なRXファミリマイコンをご紹介します。タッチキーを初めて検討される方もぜひご参加ください。
セミナーの前半は静電容量式タッチセンサの基礎知識と、ルネサスのタッチキーソリューションを用いた応用事例について解説します。 後半は静電容量式タッチセンサユニットを搭載したRXファミリマイコンを紹介します。最新世代のタッチIPを搭載したRX140を始めとするラインナップについて、ユースケースを交えて説明します。
カリキュラム
- はじめての静電容量式タッチセンサ
- タッチのメリット
- タッチ計測原理
- タッチ検出方式
- 設計のポイントと応用事例
- 電極の設計
- 耐水性能
- 非接触ユーザーインターフェース(近接スイッチ、ジェスチャ)
- 水位検知
- 物体検知
- RXファミリマイコンのご紹介
- QE for Capacitive Touchによる感度調整の実演
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- なし
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 11月05日(火)