Image

費用 (無料) 対象製品 RZ/Vシリーズ
開催日時/会場
- 2023年 2月9日(木) 13:30~15:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- 画像を使ったAIに興味がある方
- 組み込みAIの発熱で困っている方
内容
実社会へのAI・ディープラーニングの適用が拡大し、様々な分野でAIを活用した組み込み事例が急増しています。
一方で画像を用いたAI(以下Vision AI)のアプリケーションでは、ニューラルネットワーク自体の進化が著しく、AI推論に対する要求性能が一層高まっていくと予想しています。またこの傾向に伴い、消費電力の増加による発熱が実応用における大きな障害となりつつあります。
今回はVision AIアプリケーションにおけるこの「発熱」という課題を解決するルネサスならではのソリューションを紹介します。
カリキュラム
- 画像を使ったAI製品開発の現状と課題
- 動的再構成技術と高効率CNNエンジンの組み合わせによるAIアクセラレータDRP-AIの特長
- DRP-AIを搭載する組み込みAI-MPU RZ/Vシリーズのご紹介
- QA
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 2月9日(木)