RAマイコンファミリで提供するFSP(Flexible Software Package)を説明します。
費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2024年 3月 27日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
2024年 5月 22日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
2024年 8月 21日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
2024年 11月 13日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- RAファミリのFSPを体験したい方
- RAファミリの評価キットを使って評価を開始したい方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識、C言語でのプログラミング経験が必要です。
(マイコン入門コース 修了レベル)
内容
Arm®コアMCUを採用しているRAファミリは、FSP(Flexible Software Package)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発していただくことができます。
本セミナーでは、この「FSPとはどんなものか」、「どの様に使うのか」、さらにFSPを用いたプロジェクト開発手順(デモンストレーション)をご覧いただくことで「FSPが提供するメリット(プロジェクト開発期間の短縮)」を紹介します。 また、別途配布させていただく補助資料によりお手元に開発環境をご用意いただくことで、後日にFSPを用いたプロジェクト開発をご体験いただけます。
カリキュラム
- FSPの概要
- FSPの特徴
その1 FSP Configuration
その2 HALドライバーによる周辺機能制御 - 端子電圧制御
- 周辺機能制御:GPT(割り込み)
- FSPを用いたプロジェクトの開発手順 (デモンストレーション)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講者環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 開発環境 FSPv.4.5.0(e² studioを含む)以降
- 評価キット RAファミリ評価キット (「MCUグループ評価キット(EK-RAxxx)」および「Fast Prototyping Board」 (FPB-RA6E1, RA4E1))
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
- 開発環境 FSPv.4.5.0(e² studioを含む)以降
- 評価キット RA6E1 Fast Prototyping Board(FPB-RA6E1)
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2024年 03月27日(水)
2024年 05月22日(水)
2024年 08月21日(水)
2024年 11月13日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。
RTOSを導入しよう!FSPを用いたAzureRTOSプロジェクト開発手法~Arm® Cortex®-MコアRAファミリを使用~(オンデマンドセミナー)
【開催場所】 オンライン
【受講料】 無料