Skip to main content

Arm® Cortex®-Mコア RAファミリのFlexible Software Package(FSP)徹底解説

中級

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

  • 2021年 10月08日(金) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア)
  • 終了しました
  • 2021年 10月29日(金) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東)
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • RAファミリのFSPを体験したい方
  • RAファミリの評価キットを使って評価を開始したい方

受講に必要な前提知識

  • C言語による組み込みプログラミング経験
  • 統合開発環境を用いたプロジェクト開発経験
  • RAファミリの製品知識をお持ちであればより効果的です

内容

Arm®コアMCUを採用しているRAファミリは、Flexible Software Package(FSP)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発していただくことができます。

本セミナーでは、統合開発環境「e² studio」を用いてFSPによる新規プロジェクト作成から評価キットおよび J-Link RTT Viewerを用いた動作確認まで、RAファミリのアプリケーションプログラム開発手順を紹介します。特に周辺機能制御、割り込み制御、ELC(イベントリンクコントローラ)制御については、評価キットを用いた演習により、実体験していただきながら操作手順を習得していただくことができます。ただし、RAファミリの製品紹介、開発環境の構築、RTOSは扱いません。これらの情報につきましては、RA製品紹介ホームページ または、関連セミナーをご活用願います。

なお、演習で作成したデータをお持ち帰りいただけます。USBメモリなどの空のメディアをお持ちください。

カリキュラム

  1. Flexible Software Package(FSP)を用いたプログラム開発
  2. サンプルプログラムの入手
  3. サンプルプログラムの実行
  4. 周辺機能制御
  5. 割り込み制御
  6. ELC制御

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2021年 10月08日(金)

2021年 10月29日(金)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

マイコン入門(オンデマンドセミナー)コース

中級

  • 【開催場所】
  • オンデマンド
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)