~R-INコンソーシアム推奨セミナー~

費用 (無料) 対象製品 R-IN32M3モジュール
開催日時/会場
- 2022年 08月31日(水) 14:00~15:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
産業イーサネット対応製品開発を検討中の方。特に、本セミナーは、以下の方に最適です。
- 産業イーサネットの短期間での実現が必要な方、または、はじめて産業イーサネットの採用を検討中の方
- 産業イーサネット部分はオールインワンで購入し、他のアプリケーション開発に注力したい方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基礎知識
内容
R-IN32M3モジュールは、当社LSI(R-IN32M3-EC)を搭載した 産業用イーサネットモジュールです。 小型パッケージに産業用イーサネットに必要なハードウェアおよび、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATプロトコルスタックを実装(オールインワンを実現)したソリューションです。産業用ネットワークの専門知識を意識することなく、ハードウェア設計、通信プロトコルの実装、コンフォーマンステスト実施という製品開発における負担を大幅に軽減し、アプリケーション開発に注力することができます。
本セミナーでは、産業機器ネットワークの市場動向から本製品の特長と、ソリューションキットを使用した通信デモを紹介します。産業イーサネット対応製品を検討中、開発予定の方はぜひご参加ください。
カリキュラム
- 産業ネットワークの市場動向
- R-IN32M3モジュール製品紹介
- 開発環境の紹介と通信デモ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。 なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2022年 08月31日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。