~AzureRTOSプロジェクトの新規作成から、Azure IoT Centralでの情報の可視化、クラウドからデバイスプロパティを更新する方法やコマンドでデバイスを操作する方法を解説~

費用 (無料) 対象製品 RXファミリ
開催日時/会場
- 2023年 07月 21日(金) 14:30~17:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- Azureクラウドに興味のある方
- クラウドIoTへの移行・活用を進めたいが、何から手をつけたらいいかわからない方
- AzureRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
- クラウドでのデータの可視化、機器のリモート監視を検討されている方
受講に必要な前提知識
- RTOSの使用経験がない方でもご参加いただけます。
- 事前に配布するテキストをご一読されることをお勧めします。その他、必要な知識はありません。
内容
本セミナでは、Azureクラウドに、IoTデバイス(RX65N)を接続するための開発プロジェクト(AzureRTOSプロジェクト)の立ち上げ方から、Azure IoT Centralでセンサデータを可視化する手順を紹介します。Azure IoT CentralのWeb UIからデバイスのプロパティを更新したり、コマンド送信によってIoTデバイス情報を取得する操作方法などをご紹介します。
ハンズオンパートでは、Cellular (CAT-M1)通信に対応したCK-RX65Nを使用し、実際の操作画面と共に一連の手順を説明します。AzureRTOSの使用経験がない方も、お気軽にご参加ください。
本セミナで使用するCK-RX65N は、2023年4月にAzure PnP認定を取得した最新のIoT機器向け評価キットです。
CK-RX65N は、Cellular通信に必要なRYZ014A PMOD(CAT-M1) モジュールとSIMカードを同梱しています。
また、IoT機器でよく使用される温湿度センサ、ジャイロ、気圧、SpO2、室内・室外空気質の6つのセンサを搭載しており、スムーズなPoC開発を支援します。
CK-RX65N をお持ちであれば、実機を動かしながらセミナをご受講いただけます。セミナの内容をより一層ご理解いただくため、CK-RX65N の事前購入をお勧めいたします。
※CK-RX65N付属のSIMカードをご使用の場合、セミナ開始前までにSIMカードをアクティベートしてください。アクティベートの手順は、事前配布資料でご案内いたします。
カリキュラム
Azure Cloudへの接続までを以下の手順で解説します。
- Microsoft Azureとは?
- Azure IoT Centralへの接続からセンサデータのグラフ表示までの手順
- Azure IoT Centralでのアプリケーション作成
- デバイスをAzure IoT Centralに接続する
- Azure IoT Centralからデバイス情報を確認・操作する
- 質疑応答
本セミナでは、講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
受講者様ご自身でもお手元で操作をされる場合は、事前に以下の準備を済ませておいてください。
- ボードのご購入:CK-RX65N (https://www.renesas.com/rx/ck-rx65n)
- 統合開発環境のインストール:e² studio 2023-04以降のバージョン (www.renesas.com/e2studio)
- コンパイラのインストール:GCC for Renesas 8.3.0.202202-GNURX
※GCC for Renesas 8.3.0.202202-GNURXは、以下URLよりダウンロードできます。
https://llvm-gcc-renesas.com/rx-download-toolchains/
e² studioインストール時に合わせてインストールすることも可能です。
※GCCコンパイラのインストールには、ユーザ登録が必要です。 - ターミナルソフト:Tera Term (https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/)
※インストール方法は事前配布資料を参照 - RTOSおよびTarget Boardのダウンロードには時間がかかります。
スムーズにハンズオンを進めるため、事前配布するセミナ資料「AzureRTOSプロジェクトの新規作成」手順を参考にあらかじめRTOSおよびTarget Boardをダウンロードされることをお勧めします。 - SIMカードの準備
CK-RX65N付属SIMカードを使用する場合、事前配布資料を参考にセミナ開始までにSIMカードをアクティベートしてください。 - Azureアカウントの登録 (https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/)
- Azureアカウントに「共同作成者」のアクセス権を付与
(https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/role-based-access-control/overview)
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- ボード:Renesas CK-RX65N
- PC環境:e² studio 2022-04、GCC for Renesas 8.3.0.202202-GNURX インストール済み
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
受講者演習環境と同じ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2023年 07月 21日(金)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。