~デザインツールを利用した簡単な開発からRAに最適化するプログラミング開発まで幅広いGUIニーズに対応~

費用 (無料) 対象製品 RAファミリ
開催日時/会場
2025年 3月 19日(水) 14:00~16:00 オンライン 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- 株式会社エンビテック
受講をお勧めしたい方
- GUIインターフェースを新たに検討するお客様
- GUIデザインをハンドコーディングしていた・計画しているお客様
受講に必要な前提知識
マイコン組み込みソフトウェア開発環境の基本操作
以下3本の動画(計13分)を見ることで開発環境の基礎が学べます。
- e² studio クイックスタートガイド (1/3) - RA のインストール
- e² studio クイックスタートガイド (2/3) - RA プロジェクトの作成
- e² studio クイックスタートガイド (3/3) - RA プロジェクトのビルドとデバッグ
内容
本セミナーでは、マイコンでLCDパネル+タッチパネルを用いたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を実現する方法を解説します。
マイコンはArm® Cortex®-Mコア搭載ルネサス製32ビットマイコン「RAファミリ」を使用します。GUI開発ツールはSEGGER社の「emWin for RA」を使用します。「emWin for RA」は無償で商用利用可能です。「RAファミリ」のうち、RA8D1やRA6M3などのLCDコントローラ内蔵マイコンのアプリケーション開発で多く採用いただいているGUIソリューションを座学・ハンズオン形式で紹介します。
emWinは、お客様の開発ニーズ、要求アプリケーションニーズに合わせて最適な開発手法を選択できます。
AppWizardによる直感的な操作での簡単なGUI開発ができるだけでなく、APIを用いたハンドコーディングによるGUI開発も可能です。
今回は、コーヒーメーカーのディスプレイに表示するGUI画面を例に、「emWin for RA」を使って画像などを描画し、LCDパネルに表示、タッチパネル入力による画面の遷移までの一連の手順をAppWizardを用いて紹介します。また同様の機能をAPIプログラミングで実現する方法も紹介します。
ハンズオン形式の解説では、下記「受講者演習環境」を参考にボードとツールを事前準備いただくことで、実際に操作し手順を体験できます。 事前準備をされない場合であっても、一連の操作を見ることでGUI開発の流れをイメージいただけます。
カリキュラム
- emWinとは
- RA向けSEGGERソリューション
- emWin製品のアウトライン案内
- emWin無償商用利用可能範囲
- emWinの開発手法
- RA8D1 + emWinを使った開発ハンズオン
- AppWizardを利用した開発手順
- [参考] APIプログラミングを利用した開発
受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)
- 画面作成・デザインツール:
AppWizard - ボード:
EK-RA8D1 - 開発環境:
FSP Windows Platform Installer v5.30 (FSP, e² studio, GCCを含む)
講師説明環境(パソコンはWindows10です)
受講者演習環境と同じ
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用される場合はQ&Aの時間にご注意ください。 Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2025年 3月 19日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。