新闻|瑞萨电子与福瑞泰克针对智能驾驶解决方案进行技术交流会
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)于八月十七日与专注于智能驾驶解决方案的福瑞泰克智能系统有限公司(以下,Freetech)进行了一日的技术交流研讨会。基于此次交流,瑞萨将持续为Freetech助力开发符合ISO 26262国际汽车功能安全标准的驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AD)。
Freetech 副总裁兼首席技术官沈骏强,高级采购总监朱武,和三十几位杭州总部的硬件软件工程师到场参与了此次交流研讨会。Freetech 上海设计团队一百多人通过线上的方式也参与到交流会中。
会上,瑞萨分享了现有产品中符合Freetech产品类型的车载R-Car片上系统(SoC)、RH850微控制器(MCU)、电源管理IC(PMIC)和时钟与时序(Timing)和相应的软件解决方案。在现场搭建了瑞萨针对域控制器架构中央网关所制作的下一代R-CAR S4 产品的DEMO展示台。瑞萨R-CAR S4片上系统拥有高性能、高安全性、高功能安全(ASIL-D)和高速通信的特点,并且内置 RH850/U2A MCU,实现快速启动、待机和省电的功能。R-Car S4还可以重复使用约88%为第三代 R-Car SoC 和 RH850 MCU 应用开发的软件代码。
瑞萨在会上同时分享了其他针对ADAS/AD设计需求的后续产品规划,可以持续为Freetech开发更高性能的ADAS 和AD系统提供全方面的支持。
注:二排左三 Freetech高级采购总监朱武和其同事与瑞萨销售技术团队合影
注:到场与会的Freetech 同事们
注:交流会中展示的基于瑞萨RCAR S4所搭建的汽车中央网关解决方案
Freetech 副总裁兼首席技术官沈骏强表示:“目前市场对产品上市时间的需求越来越短,产品迭代速度也越来越快。瑞萨具有非常丰富的产品线,特别是MCU和SoC都和我们有很高的匹配度。快速推出适合中国及全球客户需要的解决方案,提升产品的灵活性,共同拓展市场是我们双方都需要携手努力的方向。”
Freetech高级采购总监朱武表示:“很高兴瑞萨能与Freetech进行如此深度的产品技术交流会,这对Freetech的同事也是一个非常好的学习机会。瑞萨在之前的产品合作的配合度和技术支持都是非常好的,并且有创新和可持续发展的产品战略规划,相信未来伴随行业需求和发展双方将有更多的合作机会。”
关于福瑞泰克
福瑞泰克智能系统有限公司作为全球领先的智能驾驶解决方案服务商和产品供应商,拥有高级驾驶辅助系统(ADAS)领域核心的知识产权与解决方案,是一家具备国际智能驾驶领域技术领导力的高科技创新型企业。致力于通过创新技术为出行者营造更安全的交通环境,打造极致的驾乘体验,改变人们的出行方式。更多信息,敬请访问
https://www.autofreetech.com/