メインコンテンツに移動

IoTデバイスセキュリティセミナー 入門編

~IoTデバイスセキュリティのポイントとトラステッドセキュア IPを使用したセキュリティ対策について学ぶ~

セミナーをご受講いただき、アンケートにご回答いただいた方全員にRX65N搭載の GR-ROSE プレゼント!

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX65N)

開催日時/会場

  • 2019年 11月12日(火) 15:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

株式会社ユビキタスAIコーポレーション

受講をお勧めしたい方

  • IoTセキュリティのポイントを知りたい方
  • IoTサービスを始めたいまたはすでにPoCを開発したが、セキュリティ対策でお悩みの方
  • 産業、家電、ヘルスケア、OA等のIoT化でセキュリティ対策を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識
  • IoTサービスの基礎知識

内容

実用化に向け加速度的に普及するIoTデバイスにも本格的なセキュリティ対策が求められつつあります。素晴らしいIoTサービスを実現するには、万全なセキュリティ対策が不可欠です。本セミナーでは、費用ではなく投資、コストからマストへ、実用化が進むIoT時代のセキュリティを実現するためのポイントについて解説します。

  1. 最新のTLS1.3導入すればIoT時代のセキュリティは果たして万全か?
  2. いまさら聞けない、Root of Trustとは?トラストアンカーとは?
  3. サイバー攻撃からのインシデント対策は万全か?

また、セミナーの後半ではトラステッドセキュア IP を利用したIoTデバイスセキュリティ対策の実装例と、IoT時代に必要なセキュリティ対策のポイントを押さえたユビキタスAIコーポレーションのEdge Trust の利用例をご紹介します。

Edge Trustのご紹介(外部サイト)

 

カリキュラム

  1. ルネサスRXファミリセキュリティ機能とソリューションのご紹介
  2. トラステッドセキュアIPとは?
  3. IoT時代に求められるセキュリティのポイント
  4. IoTデバイス開発におけるセキュリティ実装のポイント・考え方、トラステッドセキュアIPの利用について
  5. Edge Trustを用いたライフサイクルマネジメントのご紹介
    *GR-ROSEを活用したデモ実演
  6. OTA(Over The Air)による証明書管理のデモンストレーション
  7. Q&A

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

座学セミナーのため、演習はありません。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 11月12日(火)