メインコンテンツに移動

ライバル製品に差をつけろ!RZ/A1H 無償GUIソリューション導入セミナー(オンラインセミナー)

中級

費用 (無料)   対象製品  RZファミリ(RZ/Aシリーズ)

開催日時/会場

  • 2020年 10月01日(木) 15:00~16:00
  • オンライン
  • 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • Renesas RZ/Aシリーズを活用したHMI開発に興味のある方
  • RTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
  • 商用GUIツールの導入を検討されている方
  • GR-PEACHを使って高速プロトタイピングをスタートしたい方

受講に必要な前提知識

  • C言語による組み込みプログラミング経験およびRTOSの基礎知識が必要です。

内容

RZ/A1H搭載GR-PEACHは10MBの内蔵RAM、Arm Cortex™-A 400MHzのCPU、およびRZ/A1Hがサポートする豊富な周辺機能を活用することにより、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピング用開発ボードです。GR-PEACHとルネサスが無償提供するFreeRTOS™ベースのRZ/A1H ソフトウェアパッケージを活用いただくことで、開発期間短縮、開発コスト低減が容易に実現できます。加えてRZ/AシリーズではTES社商用GUIツール Guiliani Lite向けに "Prepaid by Renesas" TES Guiliani Liteプログラムを準備しており、専用Webページよりライセンスを申し込みいただければ、無償で商用GUIツールをお使いいただくことができます。本オンラインセミナーでは、RZ/A1Hソフトウェアパッケージ、およびTES Guiliani Liteを活用したGUIアプリケーションの開発方法をレクチャします。

参加いただいた方の中から20名様に、RZ/A1H搭載のGR-PEACHをプレゼントいたします。

カリキュラム

  1. Renesas RZ/Aシリーズ概要
    ○RZ/AシリーズMPU概要
    ○RZ/A 開発環境概要
    ○Pre-paid by Renesas TES Guiliani-Lite for RZ/Aライセンス概要
  2. TES Guiliani-Lite使用方法
    ○TES Guiliani Liteで作成したGUIの画面表示
    ○作成したGUIへのボタン追加

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teamsによる配信です。
ご覧いただくためには、インターネット接続環境およびMicrosoft Teamsアプリケーション(またはWebブラウザ)が必要です。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 10月01日(木)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~文法編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  49,500円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)