メインコンテンツに移動

【第2弾】GR-ROSE(RX65N)で試すSSL/TLSとハードウェア暗号化--RX65N/TSIPの実力を試してみよう--(オンラインセミナー)

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ

開催日時/会場

  • 2020年 07月10日(金) 14:00~14:45
  • オンライン   終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • wolfSSL Japan合同会社

受講をお勧めしたい方

  • 組み込み開発でセキュリティライブラリをご検討または興味をお持ちの方
  • 産業、家電、ヘルスケア、OAなどのIoT化でセキュリティ対策をご検討または興味をお持ちの方

受講に必要な前提知識

内容

Trusted Secure IP(TSIP)は、ルネサス製RX/RZファミリに搭載されたハードウェア暗号エンジンです。
このセミナーでは、wolfSSL社にて組み込み向けSSL/TLSプロトコルライブラリとRX65NのTSIPハードウェア暗号エンジンを使ったベンチマークを実際に行い、ハードウェア暗号化がもたらす性能改善について紹介します。

なお、本セミナーは第1弾として2020年5月26日に開催した 「GR-Rose/RX65NでSSL/TLSのクイックスタート(オンラインセミナー)」 の続編になりますが、どなたでもご参加可能です。

カリキュラム

  1. ハードウェア暗号アクセラレータの紹介
    ○ルネサス製暗号エンジンTrusted Secure IP(TSIP)の機能と使い方を解説
  2. コンパイル実行環境の解説
    2.1 プロジェクトを統合開発環境e² studioにインポート
    2.2 GR-ROSE(RX65N)にTSIPドライバを加える
  3. ベンチマーク
    GR-ROSE上で、フルソフトウェアとハードウェア暗号のベンチマークを比較する
    3.1 暗号アルゴリズムベンチマーク
    3.2 TLSベンチマーク
  4. 質疑応答

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講環境

Internet接続環境
本セミナーはMicrosoft社 Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 07月10日(金)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~実装編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)