費用 (無料) 対象製品 RZファミリ(RZ/A)
開催日時/会場
- 2021年 05月12日(水) 13:00~14:00
- オンライン
- 終了しました
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- RZ/A2MのDRPによる組込みAIを用いた画像認識技術の製品への適用を検討されている方
- カメラ応用、画像出力などHMI機能との連動などご検討の方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基本的な動作とC言語の基本的な動作の知識をお持ちの方
内容
- ルネサスRZファミリ RZ/Aシリーズのご紹介
○RZ/Aシリーズのコンセプト・特長について - RZ/A2Mの製品紹介およびGR-MANGOのご紹介
- RZ/A2M開発環境について
- 組み込み技術解説 (1)画像入力(MIPIカメラ)編
○食材認識を行う組み込みAIを例に、画像入力(MIPIカメラ)の使い方をGR-MANGO(RZ/A2M搭載)を活用しながら解説します。
★今後、本講座は、DRP編、組み込みAI編、画像出力編を予定しています。
参加いただきアンケートにお答えの方の中から、RZ/A2M搭載のGR-MANGOをプレゼントいたします。
カリキュラム
- ルネサスRZファミリ RZ/Aシリーズのご紹介(15分)
○RZ/Aシリーズのコンセプト・特長について - RZ/A2Mの製品紹介およびGR-MANGOのご紹介
- 組み込み技術解説 画像入力(MIPIカメラ)編(20分)
○組込みAIの概要
○演習環境(使用する画像認識デモアプリの全体像)
○MIPIカメラの基礎
○MIPIカメラおよびDRPライブラリ(Simple ISP)の使い方
○まとめ - 技術解説Q&A(20分)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2021年 05月12日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。