費用 (無料) 対象製品 RZファミリ(RZ/A)
開催日時/会場
- 2021年 06月02日(水) 13:00~14:00
- オンライン
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- RZ/A2MのDRPによる組込みAIを用いた画像認識技術の製品への適用を検討されている方
- カメラ応用、画像出力などHMI機能との連動などご検討の方
受講に必要な前提知識
- マイコンの基本的な動作とC言語の基本的な動作をお持ちの方
内容
- ルネサスRZファミリ RZ/Aシリーズのご紹介
○RZ/Aシリーズのコンセプト・特長について - RZ/A2Mの製品紹介およびGR-MANGOのご紹介
- RZ/A2M開発環境について
- 組み込み技術解説 (4)画像出力編
○食材認識を行う組み込みAIを例に、画像出力方法をGR-MANGO(RZ/A2M搭載)を活用しながら解説します。
参加いただきアンケートにお答えの方の中から、RZ/A2M搭載のGR-MANGOをプレゼントいたします。
カリキュラム
- ルネサスRZファミリ RZ/Aシリーズのご紹介(15分)
○RZ/Aシリーズのコンセプト・特長について - RZ/A2Mの製品紹介およびGR-MANGOのご紹介
- 組み込み技術解説 画像出力編(20分)
○組込みAIの概要
○演習環境(使用する画像認識デモアプリの全体像)
○デモアプリで使用する画像出力機能(VDC6)のご説明
○さらに充実したグラフィックスコンテンツの作成を支援する無償GUIツール TES Guiliani Lite のご紹介
○まとめ - 技術解説Q&A(20分)
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。
受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2021年 06月02日(水)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。