メインコンテンツに移動

今日から使える!はじめてのタッチセンサシステム開発、テクノロジから感度調整まで(オンラインセミナー)リニューアル

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX100, RX200シリーズ)

開催日時/会場

  • 2021年 04月19日(月) 13:00~14:30
  • オンライン
  • 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • これからe² studioを使用して開発を始める方
  • 初めてタッチセンサを使ったシステム開発を行う、もしくは検討中の方

受講に必要な前提知識

本セミナーでは、e² studioを使用した開発手順の説明を中心に説明します。
お申込み後、開催前に別途お知らせする動画で、統合開発環境などタッチソリューションについて事前のご確認をお願いします。

内容

本セミナーは、RX130静電容量タッチ評価システム、統合開発環境(e² studio)とE2エミュレータLiteを用いた演習により、タッチセンサを使ったシステム開発手順の習得、およびデバッグスキルをレベルアップしていただけるセミナーです。
動画やマニュアルでは気付きにくい箇所や、開発に役立つ便利な機能を中心に、タッチセンサを使ったシステム開発手順を効率よく習得できます。

カリキュラム

タッチセンサを使ったシステム開発手順のご紹介

  • e² studioを使った静電容量式タッチセンサ開発の流れを体験
  • 開発環境上で調整可能なパラメータ
  • 使用環境に合わせた感度調整
  • 調整後の出力コードの使用方法
  • 応用例のデモ(非接触タッチセンサのデモなどを予定しています。)

講師説明環境

  • RX130 静電容量タッチ評価システム(RTK0EG0003S02001BJ)
  • E2エミュレータLite(RTE0T0002LKCE00000R)

受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams会議で配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2021年 04月19日(月)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~文法編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  49,500円(税込)

マイコン入門コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)