メインコンテンツに移動

R-INハードウェアRTOSおよび次世代ハードウェアRTOSの技術解説

中級

費用 (無料)   対象製品  R-IN32、RZ/T1、RZ/N1

開催日時/会場

  • 2017年 10月26日(木) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • ルネサスエレクトロニクス株式会社
  • パートナーソリューションの紹介
  • 株式会社エーアイコーポレーション
  • イーソル株式会社
  • シマフジ電機株式会社

受講をお勧めしたい方

  • 組み込みシステム開発者で、現在のソフトウェアRTOSの性能に満足できない方
  • 従来RTOSのオーバヘッド等の理由によりRTOSの使用をあきらめていた方
  • マルチコアでリアルタイム制御を行いたい方
  • R-IN32、RZ/T1、RZ/N1に実装されているHW-RTOSをもっと利用してみたい方など

受講に必要な前提知識

一般のRTOSに関する基本的知識

内容

当社製品R-IN32, RZ/T1, RZ/N1はハードウェアRTOS (HW-RTOS)を実装しております。HW-RTOSはRTOS機能を完全にハードウェアで実装した、ルネサスオリジナル技術です。HW-RTOSはシステムコールの実行をハードウェアで実行するため、その実行時間が高速かつ変動時間が極めて小さく、あわせて割り込み応答性能も高速でかつ変動が小さいことが大きな特徴です。こうしたことから、HW-RTOSは、頻繁にシステムコールを発生するネットワークプロトコル処理や、高い割り込み応答性能を必要とするモーター制御などに利用されております。

本セミナーでは、当社製品に実装されているHW-RTOSの技術解説をするとともに、応用例や効果的な利用方法についても解説をいたします。さらに現在開発中の次世代HW-RTOSについても詳細に解説いたします。

カリキュラム

1. 現世代のHW-RTOS

(1)HW-RTOSの特徴

(2)HW-RTOSのオリジナル技術

(3)HW-RTOSの性能

2. HW-ROTSの利用方法

(1)HW-RTOSの応用例

(2)HW-RTOSを支えるパートナーのソリューション紹介

  • 「HW-RTOSとの連携による組み込みソフトウェア開発手法」イーソル株式会社
  • 「HW-RTOSを活用するミドルウェアとその応用事例」株式会社エーアイコーポレーション
  • 「RZ/T1評価ボード」シマフジ電機株式会社 

3. 次世代HW-RTOS

(1)次世代HW-RTOSの機能説明

(2)次世代HW-RTOSの性能

(3)次世代HW-RTOSの応用例


※カリキュラムの内容は、変更になる可能性がございます。

演習環境

  • 座学のため演習はありません。

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2017年 10月26日(木)