メインコンテンツに移動

強固なセキュリティを簡単導入! RXトラステッドセキュアIP使い方の習得

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX72M, RX65N/RX651(1.5-2MB Flash), RX231, RX72T, RX66T)

開催日時/会場

  • 2019年 11月22日(金) 13:00~17:30
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2019年 11月29日(金) 13:00~17:30
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 産業、家電、ヘルスケア、OA等のIoT化でセキュリティ対策をご検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 基本的なPC操作方法(ルネサスのソフトウェア開発環境e² studioを用いた開発体験を実施します。ソフトウェア開発経験は不要です)

内容

RXファミリはIoTに必要な強固なハードウェアセキュリティ機能を搭載しています。 本セミナーでは、RX65N Envision kitを使用して、IoT機器に即導入できるトラステッドセキュアIPを用いたセキュリティ技術を習得いただけます。 このセキュリティ技術を応用することで以下のような方法を実現することができます。

  • RXマイコンに安全に鍵データを保存し、管理する方法
  • RXマイコンのファームウェアの改ざん検出をする方法 (セキュアブート)
  • RXマイコンのファームウェアを安全に更新する方法 (セキュアファームウェアアップデート)

カリキュラム

  1. RXファミリのセキュリティ機能とソリューションのご紹介
  2. トラステッドセキュアIPとは?
  3. ワークショップ: デバイスライフサイクルマネジメントの体験
    ファームウェア開発、チップ書き込み、プロテクト、市場投入、ファームウェアアップデートの流れを実機を用いて体験
  4. OTA(Over The Air)でのセキュアファームウェアアップデート デモ
  5. 暗号ミドル、TSIPドライバ、アプリケーションノート、RSK等の入手方法

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • RX65N Envision kit
  • e² studio

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 11月22日(金)

2019年 11月29日(金)