メインコンテンツに移動

EtherNet/IPスレーブ機器開発ステップ実践セミナー

~R-INコンソーシアム 推奨セミナー~

ODVA TAG Japan事務局 による「機能安全の基礎とCIP Safety入門」が追加になりました

中級

費用 (無料)   対象製品  RZファミリ:RZ/T,R-IN32

開催日時/会場

  • 2019年 06月28日(金) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • IARシステムズ株式会社
  • ガイロジック株式会社
  • ODVA TAG Japan事務局
  • EhterNet/IPの概要は知っているがプロトコルの詳細や最新動向を知りたい方
  • EtherNet/IPの実装を計画しているエンジニアの方
  • 複数の産業プロトコルをひとつのLSIに同時にソフト実装することを検討している方

受講に必要な前提知識

組み込みソフトウェア開発経験者またはC言語のわかる方

内容

工場やインフラなどの産業分野では、各国が関与するスマートファクトリ構想のもと産業イーサネット化が進み、産業機器が高機能・高性能化し進化を続けています。ルネサスでは、R-IN32、TPS-1、EC-1、RZ/T1などの産業イーサネット通信LSIを市場に投入し、ACサーボ、汎用インバータ、リモートIOなどの産業機器向けに対する各種ソリューションを提案しています。

本セミナーでは、産業イーサネットのトップシェアである「EtherNet/IP」に焦点をあてて、実際のスレーブ機器開発フローを想定した実習形式の解説を行います。

カリキュラム

  1. 産業イーサネット通信LSIとIAR開発環境の紹介(IARシステムズ社)
    〇ルネサスエレクトロニクスのEtherNet/IP対応製品について、その開発環境を紹介いたします。
  2. EtherNet/IP開発ハンズオン(ガイロジック社)
    〇Softing社のEtherNet/IPスタックを用いたスレーブ機器開発方法や流れからスレーブ - マスタ間の接続までハンズオンを交えて説明します。
  3. 機能安全の基礎とCIP Safety入門(ODVA TAG Japan事務局)
    〇Safetyプロトコルに関する最新動向についてご説明します。

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 統合開発環境「IAR Embedded Workbench for Arm」(IARシステムズ社製)
  • JTAGエミュレータ「I-Jet」(IARシステムズ社製)
  • スレーブ環境 R-INエンジン搭載RZ/T1評価ボード
  • マスタ環境(PC上でのCODESYSを予定)

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 06月28日(金)