メインコンテンツに移動

拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売

~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~

2020年11月4日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRXファミリのRX65N、RX130、およびRX231グループ用に、新しいターゲットボードを発表します。これらは、家電製品やビル用および産業用オートメーションの機器等開発に、ユーザが着手しやすくなるよう開発しました。これらのRXターゲットボードを用いることで初期投資を抑えつつ、より多くのユーザがルネサスの幅広いラインナップを誇る32ビットマイコン「RXファミリ」のメリットを享受し、利用することができます。

 このRXターゲットボードによって、組み込み設計者は、試作品を評価し、製品開発を開始する際に、初期投資を抑えて着手することができます。各ボードは、キットとしてオンチップ・デバッガ・ツールが搭載されているため、追加のツールを購入することなくアプリケーションソフトウェアの設計が可能です。また、すべての信号端子にアクセス可能な、スルーホール・ピン・ヘッダを備えているため、ユーザは容易に標準のブレッドボードに相互接続し、素早く試作品を開発できます。

 RXターゲットボードは、ルネサスの世界中の販売代理店で、本日より発売を開始し、販売価格は30米ドル/個(税別)前後を予定しています。

 ルネサスの汎用MCU事業部シニアディレクターであるTim Burgessは、次のように述べています。「今回のRXターゲットボードのコンセプトは、どのボードにも同じプリント配線板を使用している点が革新的なアプローチと言えます。ルネサスのRXファミリは、どれもピン割り当てが共通のため、同じパッケージであれば、顧客はRXラインアップ間を容易に移行できます。今回のRXターゲットボードの場合は、広く使われている100ピンのLQFPパッケージを搭載しました。」

 RXターゲットボードは、ユーザ自身がボードやデモ開発を始める際に必要とするものをすべて提供します。ボード回路図、部品表、サンプルコード、ユーザーズマニュアル、そしてアプリケーションノートなどが含まれます。今後追加する予定のターゲットボードのバリエーションでは、低消費電力のRX100シリーズから高性能のRX700シリーズまで、RXファミリ全体をカバーしていきます。

(1)RX65Nの主な特長

 RX65Nグループは、強化されたRX CPUコア・アーキテクチャと120MHzの動作を組み合わせ、4.34 CoreMark/MHzの処理性能を実現します。RX65Nには、産業用IoT(Industrial Internet of Things)のエンドポイントで動作する産業用制御システムとネットワーク制御システム向けに必要になるセキュリティ機能強化のためにTrusted Secure IPが搭載されています。また、プロテクション機能付加により信頼性を高めたフラッシュ機能も搭載されています。RX65NにはTFTコントローラが組み込まれ、2Dグラフィック・アクセラレータが統合されており、IIoTエンドポイント機器やシステム制御アプリケーションの設計に含まれるTFTディスプレイやHMI(Human-Machine Interface)機能に理想的な拡張機能も装備されています。さらに、RX65Nには、Ethernet、USB、CAN、SDホスト/スレーブ・インタフェース、およびQuad SPIなどの組み込み通信処理機能が搭載されています。

(2)RX130の主な特長

 RX130 グループは32MHzで動作し、フラッシュメモリのサイズは最大512KB、パッケージのサイズは最大100ピンであり、より高い性能を実現するタッチキー用のRX231/RX230グループと互換性があります。超低消費電力かつ低コストのRX130グループは、3Vまたは5Vのシステム制御と低消費電力を必要とするタッチキー・アプリケーションに最適です。新しい静電容量式タッチIPは、高い感度と高いノイズ耐性を兼ね備えています。そのため、RX130は、タッチキーとして、従来とは異なる木やガラスなどの材料や、キッチン、浴室、工場の床などの水に濡れた環境や汚染された環境でも使用可能です。

(3)RX231の主な特長

 RX231グループは54MHzで動作し、32ビットRXv2 CPUコアを搭載し、DSP/FPUを強化しており、性能と低消費電力のベストミックスで、抜群の電力効率を実現します。高性能なデジタル・フィルタリング、浮動小数点演算、およびその他の処理を、弱電流しか供給できない環境でも実行できます。RX231グループには通信セキュリティ機能と暗号化機能が搭載され、静電容量式タッチセンサ機能が装備されています。静電容量式タッチセンサ機能は高い感度と高いノイズ耐性を兼ね備え、さらにSDホスト・インタフェース、USB、およびCAN通信機能も備えています。

詳細は、www.renesas.com/rxtbをご覧ください。

以 上

* 本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする