メインコンテンツに移動

Arm社認定Armアーキテクチャトレーニング無料体験セミナー

ルネサス製品をご採用・ご検討中のお客様向け ~R-INコンソーシアム 推奨セミナー~

中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/G1、RZ/G2、RZ/A1、RZ/A2、RZ/N1、RZ/T1、R-IN32、Renesas Synergy™

開催日時/会場

  • 2019年 06月26日(水) 13:00~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

イーソル株式会社

  • 初めてArmの開発を行う方
  • Armを使っているけれど、まだまだよくわかっていないと感じていらっしゃる若手~中堅ソフトウェアエンジニア
  • ルネサス製品をご採用・ご検討中の方

受講に必要な前提知識

マイコンに関する基礎知識
※Armに関する知識は必要ありません。Armに関する知識を身に付けていただくトレーニングの体験セミナーです。

内容

Armアーキテクチャによるソフトウェア開発に不安はございませんか?講師であるイーソル社は、Arm社からArmトレーニングパートナーとして認定を受け、ソフトウェアエンジニア向けに、Armアーキテクチャトレーニングを行っております。イーソル社のArmトレーニングは受講者から高い評価をいただいています。

本講義では、実際のArmトレーニングの一部をピックアップし、Arm CPUコア内蔵マイコンのソフトウェアを開発するときに事前に知っておきたいことを分かりやすく解説します。
受講により、不具合を未然に防ぐソフトウェアの作りこみができるようになり、安心してArm CPUコア内蔵マイコンをお使いいただけるようになります。Armアーキテクチャのソフトウェア開発を初めて行う方にお勧めのセミナーです。

カリキュラム

イントロダクション

  1. ルネサス製品に使われているArm CPUコア
    〇ルネサス製品とArm CPUコアについて概説します。
  2. Armマイコン用ソフトウェアを開発する時に知っておきたいこと
    〇Armアーキテクチャを知らないために発生しうる問題、それを避けるために知っておきたいことについてお話します。
  3. イーソル社が行うArmトレーニングご紹介
    〇転ばぬ先の杖! Armマイコン向けソフトウェアを開発するお客様がトレーニングを受ける必要性とメリット、およびトレーニング各コースをご紹介します。

トレーニング体験

 実際のArmトレーニングの一部をピックアップして講義します。本講義のみでも仕様の一部の知識を得ることができるようになっております。

  1. Armv7-M 特徴的な例外アーキテクチャの概要
  2. Armv7-A 投機的実行を考慮したソフトウェア実装の要点
  3. Armv7-A 例外デバッグハンズオンコースご紹介(デモ)

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

座学セミナーのため、演習はありません。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2019年 06月26日(金)