メインコンテンツに移動

インターシル 柔軟性が業界最高のデジタル・パワーマネジメントIC 「ZL8101」を発表

内蔵自動補償回路により、設計時間の短縮と信頼性向上を実現

2013年3月19日

高性能アナログ/ミクストシグナル、パワーマネジメントIC の開発と製造で世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、3月14日(米国時間)、自動補償回路とアダプティブ性能最適化アルゴリズムを採用し、電力変換効率を大幅に向上する最新のデジタル・パワーマネジメント・ソリューションを発表しました。

 

新製品のZL8101は自動補償回路を備えたアダプティブ・デジタルDC/DC PWMコントローラで、出力電流が最大50Aの単相ソリューションを提供します。外付けドライバやDrMOSソリューションと組み合わせて使用できます。また、ZL8101を並列接続すると、複数のZL8101間で電流シェアリングが可能になります。サイズ、効率、監視が極めて重要な、入力電圧が12Vと5Vの電源を降圧するためのビルディング・ブロックとしても使用でき、柔軟性が高いのが特長です。ZL8101は正確なPWMパルス生成のために最適化された専用のステートマシンと、各種設定と最適化のために独自技術のMCUを採用しています。

 

ZL8101の電源自動補償機能は、性能最適化の際の専門的なツール、知識、経験を不要にし、設計所要時間を数週間単位で短縮するとともに、広範なアプリケーションの信頼性を大幅に向上します。ZL8101は有線/無線システム、データ通信、各種電源などの用途に最適です。

 

  • ZL1505などのドライバやISL6611A 位相ダブラーとの組み合わせに最適
  • PMBusインタフェースにより、電流、電圧、温度のリアルタイム監視が可能
  • PMBusインタフェースにより、電源の動作と各種設定に対する完全な制御を保証
  • シンプルなピンストラップ/抵抗の選択あるいはSMBus™シリアル・インタフェースにより、大部分の動作機能を設定可能
     

ZL8101はQFN-32パッケージで提供され、1,000個受注時の単価は3.10米ドルからです。詳細については、http://www.intersil.com/jp/products/power-management/zilker-labs-digital-power/digital-pwm-controllers/ZL8101.htmlをご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする