メインコンテンツに移動

夏休み 電子工作教室の開催について

2011年8月4日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)は本日および8月10日に、従業員家族の小学生を対象に自社製のマイコンを活用した電子工作教室を開催いたします。ルネサスは、本電子工作教室を通じ、子供たちに半導体製品および電気・電子を身近に感じてもらいたいと考えております。

 電子工作教室では、フルカラーLEDを好みの色や点滅パターンで光らせるマイコン用プログラムの作成に加え、半導体や電子部品を回路基板に半田づけする電源回路の製作を従業員がマンツーマン指導いたします。

 ルネサスは、子供たちが半導体製品を身近に感じるとともに、当社および電気・電子への関心を深めてもらうことを目的として、当社製マイコンを活用した電子工作教室を2006年より開催しております。6回目となる今年は従業員の家族を対象とする教室を日本ビル(千代田区)、玉川事業所(川崎市)の2会場で開催いたします。

 今年の電子工作教室の詳細は、以下のとおりです。

電子工作教室の内容

 フルカラーLED(発光ダイオード)の発光を当社製8ビットマイコンで制御する学習用キット「いろは姫78K/USB」(サンハヤト株式会社製)および半田ごてで製作する電源回路を組み合わせ、以下の手順でランタンを製作する。

  • マイコンや光の3原色についての説明
  • 半田ごてを使った電源回路の製作
  • パソコンを使って「いろは姫78K/USB」のLEDを光らせるプログラムを作成
  • 筐体の柄となる塗り絵を行う
  • 筐体に「いろは姫78K/USB」、電源回路、電池、塗り絵を挿入してランタン完成

開催概要

(1)日本ビル会場

  1. 日時:2011年8月4日(木) 10:00~12:30
  2. 場所:東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル13階 1313-3会議室
  3. 対象:従業員の家族である小学校4~6年生 12名

(2)玉川会場

  1. 日時:2011年8月10日(水) 10:00~12:30
  2. 場所:神奈川県川崎市中原区下沼部1753 NEC玉川事業所 60号館2階 第4教室
  3. 対象:従業員の家族である小学校4~6年生 12名

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする