メインコンテンツに移動

ルネサスと3dbアクセス社、セキュアなUWBソリューションで協業

~スマートホーム、IoT、インダストリー4.0およびコネクテッドカーに向けて、ルネサスのモバイルコンピューティング技術と3dbアクセス社のUWB技術を結集~

2022年7月15日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、以下ルネサス)と、セキュアな超広帯域無線通信(Ultra Wide Band: UWB)用低電力チップに特化したファブレス半導体会社である3db Access AG(本社:スイス、チューリッヒ、以下3dbアクセス社)は、業界最高クラスのセキュアにアクセスできるUWBソリューションにおいて協業することを発表します。ルネサスが3dbアクセス社のUWB技術のライセンスを取得し、両社でスマートホーム、IoT、インダストリー4.0、モバイルコンピューティング、およびコネクテッドカー向けソリューションを開発します。本協業により、半導体の性能や小型化、超低消費電力、およびセキュリティにおける両社の技術リーダーシップを組み合わせて、革新的なマルチレシーバUWBソリューションをグローバル市場に提供していきます。

 スマートフォン、スマートウォッチ、自動車、およびその他のIoT用途向けに設計された3dbアクセス社のUWBチップは、フィールドで実績があり高い信頼性があります。ルネサスは、このRFとマイコンを組み合せ、ICとモジュールのロードマップを拡大します。そして、両社の強みと製品ポートフォリオを活かして、業界最高クラスのUWBソリューションを市場に投入していく予定です。これにより、ルネサスのユーザは、IEEE802.15.4zデュアルHRP/LRPに準拠し、LRPモードのサポートを通して10分の1の低電力消費を実現するRFアーキテクチャを使用した、高度なUWBソリューションにアクセスすることが可能になります。さらに、3dbアクセス社のUWBチップは、同じ種類の他のICと比較すると、最小クラスのシリコン面積です。

 ルネサスのモビリティーインフラ・IoTパワー事業部、デザイン・エンジニアリングのVice President、Amit Bavisiは次のように述べています。「私たちは、3dbアクセス社と協力して、屋内測位やモバイル決済、アセットトラッキングを迅速に開発するために必要な製品やツールを、お客様に提供できることを嬉しく思います。私たちは、技術的な専門知識、差異化されたIP、グローバルなオペレーションを組み合わせることで、セキュアな測位技術を最小かつ最高のパフォーマンスで実現するシステムソリューションを、お客様の次世代製品へ提供できると確信しています。」

 3dbアクセス社のCEO、Dr. Boris Danevは次のように述べています。「本協業により、3dbのUWB技術の先進性が認識され、また、バッテリ駆動のワイヤレスデバイスという大規模なエコシステムに対し正確でセキュアな位置計測機能をもたらすことを誇りに思います。ルネサスの幅広いお客様やパートナ企業は、私たちの画期的なUWBソリューションからベネフィットを得られるでしょう。3dbアクセスのUWB分野の知識と測位製品は、ルネサスの組み込みシステムとグローバル市場への知見との、最適な組み合わせです。」

 両社は、まず既存のUWBソリューションをルネサスのポートフォリオに加えつつ、今後は、3dbアクセス社があらゆる市場に向けて新しいUWBソリューションを開発できるようなビジネス・エンゲージメントについて話し合ってまいります。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

3db Access AG について

3db Access AG は、車、ビルディング、追跡タグ、IoTデバイス、およびモバイル支払いアプリケーションへのアクセスを可能にする、正確でセキュアなUWB測位ソリューションを提供します。詳しくは、こちらをご覧ください。www.3db-access.com

ルネサス エレクトロニクス株式会社について

ルネサスは、自動車、産業、家電、OA (Office Automation)、ICT (Information Communication Technology)分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする