~R-INコンソーシアム推奨セミナー~
費用 (無料) 対象製品 RZ/N1, RZ/T1, R-IN32, RX72M
開催日時/会場
- 2021年 06月03日(木) 14:00~15:30
- オンライン
お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
講師
- JSLテクノロジー株式会社
- MKY合同会社
(順不同)
受講をお勧めしたい方
- 産業用イーサーネット製品の開発をご検討されている方及びその情報を収集されている方
受講に必要な前提知識
- 特にありません。
内容
近年、イーサネットの普及に伴い、イーサネットベースの機器が増加しています。イーサネットのうち、産業向けに使用されているものが産業イーサネットであり、工場内のネットワークなどで主に使用されています。産業イーサネットは、高い堅牢性とリアルタイム性能を備え、その規格としては、EtherCAT,EtherNet/IP,PROFINETなど様々なものが存在しております。
今回は、それぞれの産業イーサネットの比較をしながらその特徴を説明し、開発の流れについてEtherNet/IPを事例にご紹介させていただきます。
カリキュラム
- ルネサス産業ネットワーク製品のご紹介
- 産業イーサーネットの比較(EtherCAT,EtherNet/IP,PROFINET)
- 産業ネットワーク機器開発の流れ
○今回はEtherNet/IPについてご説明させていただきます。 - プロトコルスタックのご紹介
受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams会議で配信します。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2021年 06月03日(木)
本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー
このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。