2018年9月28日
ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下 ルネサス)は、ルネサスの100%出資子会社であるルネサス セミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社の高知工場(所在地:高知県香南市、2018年5月31日付で閉鎖)を、丸三産業株式会社(所在地:愛媛県大洲市、以下 丸三産業)へ譲渡することをお知らせします。
高知工場は、生産負荷の減少により将来にわたる同工場の収益性の維持が困難になったため、2015年12月に2年から3年をめどに閉鎖することを発表し、その後、2018年5月31日付で閉鎖しています。
当社は、2015年の工場集約発表から現在に至るまで、高知県関係者の多大なご協力を得ながら高知工場の譲渡先を探してきましたが、このたび、愛媛県大洲市に本社を置く、コットン・オーガニックコットンを原材料とした衛生資材、衛生製品の開発・製造・販売を行う丸三産業へ高知工場を譲渡することとなりました。
本譲渡につきまして、高知県をはじめとする多くの関係者の方々のご協力に感謝申し上げます。
なお、ルネサスから丸三産業への高知工場の譲渡は、2018年10月中に完了する予定です。
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。