メインコンテンツに移動

産業イーサネット通信EtherCAT®に対応したRXファミリのフラグシップモデル「RX72M」グループを発売

~RX最大の性能とメモリ容量で、産業機器の制御機能と通信機能を1チップで実現~

2019年6月6日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、RXマイコンとして初めて、産業イーサネット通信用「EtherCAT®スレーブコントローラ」を内蔵した、最上位のフラグシップモデル「RX72M」グループのサンプル提供を開始します。EtherCATは、産業イーサネット通信の中でも特に利用が拡大しており、現在はEtherCAT通信に特化した専用のマイコンやIC、あるいはハイエンドのSoC(System on Chip)が使用されています。今回ルネサスは、動作周波数240MHz、1396CoreMark®注1の高性能なマイコンとして産業機器のメインアプリケーション機能を果たしつつ、EtherCAT通信も1チップで実現するRX72Mを開発しました。小型産業用ロボットのモータ制御や、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)、リモートI/Oや産業用ゲートウェイなどに最適化しており、システムの高性能化と部品点数の削減、装置の小型化を実現します。

 RX72Mには、RXマイコンファミリで最大となる1MB(メガバイト)の大容量SRAM と、4MBのフラッシュメモリを搭載しました。この大容量SRAMにより、TCP/IP、Webサーバ、ファイルシステムなどメモリ使用量の多い複数のミドルウェアも、外付けメモリなしで高速実行が可能。かつ、OPC UA(OPC Unified Architecture注2)など将来の機能拡張にもメモリの追加をすることなく柔軟に対応が可能です。また、4MBのフラッシュメモリを2MBの2個構成で搭載したことにより、一方のフラッシュメモリ上でプログラムを実行しつつ、使用していないフラッシュメモリでバックグランド書き換えが可能になるなど、機器の安定な動作を可能にします。

 RX72Mグループは、さらなる省スペース化に貢献するため、RXとしては初めてとなる224 ピンの多ピン小型パッケージを用意。2019年9月末から量産受注を開始します。

 ルネサスのインダストリアルソリューション事業本部 IAソリューション事業部の事業部長、傳田 明は、次のように述べています。「小型の産業用ロボットでは部品を格納するスペースの制約が大きな課題になっていますが、RX72Mは従来比で約50%の基板面積を削減できる画期的なソリューションです。ルネサスは、マイコンのリーディングカンパニーとして、また産業用ネットワークのソリューションプロバイダとして、双方の強みを結集したRX72Mをお客様にご紹介できることを心から嬉しく思います。」

「RX72M」グループの主な特長は次の通りです。

  • RXマイコンとして初めて、産業イーサネット通信用「EtherCATスレーブコントローラ」を内蔵
  • 動作周波数最大240MHz、1396CoreMark、RXファミリで初となる倍精度FPU(浮動小数点演算ユニット)を内蔵
  • 最大120MHzの読み出し動作が可能な高速フラッシュメモリ搭載により、高性能かつ性能バラツキの少ない実行環境を実現
  • モータ制御用マイコンRX72Tの特長も踏襲。専用アクセラレータとして、モータ制御の高速化に役立つ三角関数演算器(sin/cos/arctan/hypot)およびレジスタの一括退避機能を搭載し、高精度なモータ制御を実現
  • 暗号鍵をハードウェアで確実に守る暗号モジュールとメモリ保護機能を搭載、機器のデッドコピーや純正機器を装ったオプションユニットの接続を防止することが可能

RX72Mの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx/rx700/rx72m.html

ルネサスの産業ネットワークソリューションについては、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/solutions/industrial-automation/industrial-network/industrial-ethernet-and-fieldbus.html

以 上

(注1)CoreMark:米EEMBC(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)がCPUコアの評価に特化したベンチマーク・テスト。データの読み出しや書き込み、整数演算、制御演算などを実行させるC言語プログラム群のこと。動作周波数当たりの性能数値は、RXファミリ用C/C++コンパイラ CC-RX V3によるスコア

(注2)OPC UA(OPC Unified Architecture)とは、産業通信用のデータ交換標準規格

*EtherCATは、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする