メインコンテンツに移動

INCJによるルネサスの株式売却について

2023年11月14日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下、 ルネサス)は、株式会社INCJ(本社:東京都港区、代表取締役社長:勝又 幹英、以下、INCJ)が所有するルネサスの全株式(単元未満株を除く)(注1を本日付けで、INCJが売却したこと(以下、本売却完了)をお知らせします。

 ルネサスは、2013930日に、INCJ等を割当先とする第三者割当増資を実施し、同日時点でINCJのルネサスの全株式における所有割合(以下、所有割合)は、69.15%となりました。2017年よりINCJはルネサス株式の売却を段階的に開始し、20231113日時点での所有割合(2)7.38%に低下していました。本売却完了により、INCJの所有割合は0.00%となります。

 本売却完了にあたり、INCJの代表取締役会長の志賀 俊之氏は、次のように述べています。
「変化の激しい半導体業界を勝ち抜くための成長投資として、2013年に出資をしてから10年、ルネサスは、構造改革を着実に実行し、確実に利益を出せる体質に変革を遂げました。大型買収の実行とその後の経営統合も順調に推移し、グローバルな半導体業界の一翼を担う存在になったと考えています。今後も、多様な株主構成の元、更なる発展と成長に期待しています。」

 ルネサスの代表取締役社長兼CEOの柴田 英利は、次のように述べています。
INCJ出資から10年にあたる本年に、INCJによるルネサスの全株式売却という節目を迎えることができました。ルネサスの成長に向けた礎の構築に大きく貢献したINCJの出資とこれまでのご支援に深く感謝いたします。ルネサスは、今後も更なる成長を加速し、組み込み半導体ソリューションのリーダーを目指してまいります。」

(1) 単元株(100株)未満である75株を除く。
(2) 20231113日時点の発行済株式総数(1,958,454,023)から同日時点のルネサスが保有する自己株式数(188,854,551)を控除した株式数(1,769,599,472)に対する割合。

                                                                                  以 

この記事をシェアする