メインコンテンツに移動

RAマイコンのRA8E1、RA8E2、RA4L1が、セキュリティ認証制度のPSA Certified Level 1を取得

~サイバーセキュリティへの取り組みを強化し、欧州で適用予定のCRAなど新たな規制要件にも対応~

2025年2月27日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、Arm®コアを搭載する32ビットマイコンRAファミリのRA8E1RA8E2RA4L1が、セキュリティ認証制度であるPSA Certified Level 1を取得したことを発表しました。PSA Certifiedは、Armと業界パートナ各社にて2019年に策定された世界的なセキュリティフレームワークで、今回、Applus+ Laboratoriesから認証を受けました。

 最新のPSA Certified Level 1には、今後、欧州で適用されるサイバーセキュリティ規則EUサイバーレジリエンス法(CRA)の要件も含まれることから、本サイバーセキュリティへの取り組みは、新たな規制への対応に向けた重要な一歩となります。CRAは2027年12月から適用開始となり、幅広いデジタル製品がその対象となる予定です。さらに、IoT製品およびコネクテッドデバイス向けの欧州無線機器指令(RED)や英国のサイバーセキュリティ対策の向上を目的としたPSTI法に準拠するための要件も盛り込まれていることから、ユーザがグローバルなセキュリティ規格に適応することを強力にサポートします。

 ルネサスのエンベデッドプロセッシング事業部、事業部長のDaryl Khooは次のように述べています。「IoTセキュリティの最前線に当社が立っていることを誇りに思います。CRA準拠の拡張要件を含むPSA Certified Level 1の取得は、安全かつ将来にわたって有効なソリューションをお客様に提供するという当社の精神を具現化した取り組みです。」

 Armの市場戦略担当シニアディレクターのDavid Maidment氏は次のように述べています。「エッジAIデバイスがあらゆる市場に浸透し、新たな政府規制が導入される中で、信頼性の高いAIを展開し、企業や消費者を保護するために、セキュリティに優先的に取り組む必要があります。PSA Certifiedのような取り組みは、堅牢なデバイスセキュリティを推進する上で不可欠です。AI時代のセキュリティリーダーシップを示すルネサスの新たな認証取得に祝意を表します。」

 Applus+ Laboratoriesのサイバーセキュリティ事業部ディレクターのJose Ruiz氏は次のように述べています。「当社は、市場の信頼を高め、ベンダが規制要件を満たせるように支援する目的で、サイバーセキュリティの評価ソリューションを提供しています。サイバーセキュリティ認証を断片化させないことは重要です。他の民間認証スキームや政府要件との整合性を確保するよう努めているPSA Certifiedの取り組みを歓迎します。」

 このたび認証を取得したRA4L1グループは、Armのセキュリティ技術TrustZone®をサポートするCortex®-M33コアを搭載した低消費電力の32ビットマイコンです。低電圧で動作し、消費電力と性能の良好なバランスを実現しています。高度なセキュリティエンジンを搭載し、タッチキー機能やLCDコントローラおよび多様な通信インタフェースを備えているため、消費電力に敏感な、スマートメータやスマートロック、IoTセンサなど、さまざまな用途に対応します。

 RA8E1およびRA8E2は、HeliumおよびTrustZoneに対応した高性能なCortex-M85コアを搭載し、産業オートメーション、ホームオートメーション、オフィス機器、ヘルスケア、コンシューマ機器などの幅広いアプリケーションに適しています。RA8E1は、カメラ入力に対応したビジョンアプリケーション向けで、RA8E2は表示機能付きのアプリケーションに向けてWVGA対応グラフィックLCDコントローラを搭載しています。

 ルネサスはこの他にも、Cortex-M85搭載のRA8T1、RA8M1、RA8D1ではPSA Certified Level 3 RoT Componentを取得しています。ルネサスの認証製品やIoTセキュリティに関してはこちらのIoTセキュリティのページをご覧ください。

ルネサスのマイコンについて

ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界トップクラスのメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs 

Applus+グループについて

Applus+は、試験・検査・認証分野において世界をリードする企業です。当社は、お客様の資産や事業の品質と安全性を向上させると同時に、環境パフォーマンスの確保も支援しています。26,000名を超える高度な専門知識を持つスタッフにより、65か国以上の幅広い分野で卓越したオペレーションを実現しています。当社では、技術開発、デジタル化、サステナビリティへの取り組みを推進しています。

 当社のラボラトリー部門は、多様な分野に対応できるヨーロッパ、アジア、北米の研究所のネットワークを通じて、試験および認証サービスを提供しています。当社は、NIAPやSOG-IS技術ドメインなどのさまざまな認証スキームにおいて、EUCCおよびCCRA評価を各国で実施しており、FIPS 140-3、LINCE、IEC 62443、EN 18031、欧州無線機器指令(RED)にも対応しています。また、決済、自動車、産業、医療機器、防衛など、多岐にわたる業界に認証サービスを提供しています。当社のサイバーセキュリティラボラトリーは、各種のICT製品、コンポーネント、およびシステムの開発者を支援し、関連基準を遵守できているか検証を行っています。www.appluslaboratories.com

以 上

*Arm、Arm Cortex、Arm TrustZone、Arm Heliumは、Arm LimitedのEUおよびその他の国における商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする