車載用ハイディフィニション リンク エンコーダ評価ボード
オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します...
ルネサスは、4チャンネルの車載用HDリンク(AHL)を備え、SVM(サラウンドビューモニタ)を使用したフルデジタルクラスタソリューションを実現します。
安価なアナログケーブル及びコネクタ、特にAHLで使用されるツイストペアコネクタを使用することで、同軸コネクタと比較してコストを30%削減可能です。
このシステムのメリット:
ニュース | 2022年11月2日 |