メインコンテンツに移動

百问网正式成为瑞萨电子MCU生态合作伙伴

画像
Feng Chen
Feng Chen
Sr Staff Product Marketing Specialist
Published: March 15, 2023

日前知名的嵌入式教育专家百问网正式成为全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 MCU 生态合作伙伴。双方将携手合作致力于为开发者提供瑞萨MCU及其软件相关教程,以帮助嵌入式开发者更轻松、容易地学习和掌握MCU开发知识,为嵌入式人才的培养提供更好的学习和发展平台。

由业界资深的嵌入式专家韦东山创立的百问网一直致力于为广大嵌入式开发者提供高质量、实用的教育资源和服务。此次与瑞萨电子合作,百问网联合RA生态工作室,将以RA MCU及FSP为根基打造更为丰富、实用的教程和课程,包括面向对象编程的程序设计思想、嵌入式软件设计与开发、MCU架构及应用案例实战教程等,有助于开发者更快地学习和掌握MCU相关技能,提高在嵌入式开发领域的竞争力和创新能力。

瑞萨RA MCU基于32位Arm®Cortex®-M高性能处理器,提供强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,能够满足客户的不同需求并为助力客户创造价值。

画像
RA Family roadmap

瑞萨电子提供了强大的产品阵容,并且建立一套完整的开发生态系统来满足开发者各类需求。

嵌入式软件包FSP:瑞萨电子灵活配置软件包 (FSP) 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 产品家族 ARM 内核-微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件,包括高性能、低内存占用的业界一流的 HAL 驱动程序,并集成了 Azure RTOS 和 FreeRTOS的中间件协议栈,能够简化通信和安全等复杂模块的实现。FSP 配置工具使用图形用户界面 (GUI) 来简化高级模块及其关联应用程序接口 (API) 的选择、配置、代码生成和代码开发,从而使编程和调试变得更加轻松快捷。FSP提供一种快速、通用的方式,使用量产级驱动程序、Azure RTOS、FreeRTOS和其他中间件协议栈来构建安全、互联的物联网设备。

软件工具支持:e2studio——瑞萨的集成开发环境(IDE),可以管理项目创建、模块选择和配置、代码开发、代码生成以及调试等关键步骤。e2studio集成了FSP,通过使用FSP配置工具的图形用户界面 (GUI) 来简化高级模块及其关联应用程序接口 (API) 的选择、配置、代码生成和代码开发,从而显著加速开发过程。而如果使用第三方IDE工具如 Keil、IAR ,那么可以使用独立运行的RASC FSP配置工具进行软件系统(BSP、HAL 驱动程序、中间件、RTOS)的项目设置和图形化配置、引脚分配和时钟设置等。

3月18日,百问网韦东山来自领衔团队撰写的《ARM嵌入式系统中面向对象的模块编程方法》将会在2023 瑞萨电子 MCU 全国巡回研讨会深圳站现场首度展示,并现场提供纸质版本教程,敬请关注。

2023 瑞萨电子 MCU 全国巡回研讨会深圳站
时间:2023年3月18日 (周六)12:30—17:00
地点:深圳福田香格里拉大酒店二楼大宴会厅1号厅(深圳市福田区益田路4088号)

  • 由瑞萨电子管理层分享最新发展战略及产品布局,并带来最新产品介绍。聚焦当下最前沿市场,与您深度探讨行业技术和应用 。
  • 同时瑞萨电子及其合作伙伴带来50 多个产品及技术方案展示,包括搭载ARM Cortex-M85的MCU应用演示、工业网络、新能源、预测性维护、电容触摸、电机控制、HMI、物联网等。

诚邀您报名出席此次研讨会,现场签到人人都有精美礼品送
每个城市前50名签到用户将会获得瑞萨MCU最新产品开发板哦,名额有限,先到先得!
现场更有任天堂Switch,华为FreeBuds 4E,氮化镓充电器大奖抽送

立即报名: https://jinshuju.net/f/e3vpFz?x_field_1=web

この記事をシェアする