Published: September 16, 2020
「モータ制御ソフトを安全に開発したい」
「動作実績のあるソフトをベースにモータ制御ソフトを開発したい」
「モータのパラメータを測定して、モータ制御ソフトに反映したい」
「モータが意図せず停止した原因をつきとめたい」
上記のようなご要望をお持ちの方に向けて、この記事を書いています。
はじめまして。ルネサスの津田と申します。
ルネサスは、xEV Inverter Reference Solutionを提供しています。
xEV Inverter Reference Solution
xEV Inverter Reference Solutionは、xEV用モータを制御するハードとソフトで構成されています。
私は、xEV Inverter Reference Solutionのソフト開発に携わっています。
xEV Inverter Reference Solutionのソフトは、上記のようなご要望に対して、以下の内容を提供します。
「モータ制御ソフトを安全に開発したい」
- 電流、電圧、温度、速度を測定し、これらの値が指定された値を超過する場合、モータを停止します。
- 測定部品を監視し、異常を検出したら、モータを停止します。
「動作実績のあるソフトをベースにモータ制御ソフトを開発したい」
- マイコンを制御するソフトだけでなく、トルク指令値、速度指令値に基づき、モータを制御するソフトもソースコードで提供します。
画像

「モータのパラメータを測定して、モータ制御ソフトに反映したい」
- モータの抵抗、インダクタンス、鎖交磁束、位置のずれの測定方法、および、ソフト反映方法を記載したドキュメントを提供します。また、位置のずれの測定にあたって必要となるソフトウェアも提供します。
「モータが意図せず停止した原因をつきとめたい」
- モータが停止した原因をフラッシュメモリに格納します。
xEV Inverter Reference Solutionのソフトは、上記によりお客様のリードタイムの削減に貢献します。
ご興味を持たれた方は、営業担当までお問い合わせください。