皆様、RXファミリがマイクロソフト社のAzure RTOSに対応しているのをご存じでしょうか? Azure RTOSには認定を取得した評価キット上でのAzure RTOSの動作を保証する認定プログラムがあり、弊社の開発キットであるRX65N-Cloud-Kit、および、RX65N-2MB-Starter-Kit-Plusはこの認定を取得済みです。


RX65N Cloud Kit | Azure Certified Device catalog(https://devicecatalog.azure.com/)

近年、大手クラウドベンダがリアルタイムOS(以下、RTOS)を含めたクラウドソリューションを提供することで、エッジデバイスのクラウドへの接続が容易になりました。
RXファミリでは、AWSのクラウドサービス用に提供しているFreeRTOSに続き、Azure RTOSに対応しました。これにより、RXファミリを使用し、マイクロソフト Azureへ容易に接続できる環境を皆様にお届けできるようになりました。
Azureのご使用を検討されてる方は、以下リンク先のAzure RTOS Git Hubに公開されているRXファミリのサンプルコードをお試しください。
https://github.com/azure-rtos/samples

また、弊社開発環境のe2 studioを使用することで、プロジェクト作成画面に従って操作を進めるだけで最新のAzure RTOSをダウンロードし、すぐにビルド可能なプロジェクトが作成できます。

サンプルコードを使用することでAzure IoT Hubへ接続し、データをクラウドへ送信することが可能です。
ダッシュボードへデータを表示することも可能です。

また、本記事で紹介できていないソリューションも沢山あります。RXファミリのクラウドソリューションに関する情報は以下のページに掲載しています。他のサンプル等の情報はこちらから入手してください。
https://www.renesas.com/rx-cloud
今後、RX72Nなどの評価ボードでもAzure Certificationを取得していきます。また、Azure IoTに関するハンズオンセミナも計画しています。引き続き弊社が発信する情報をお楽しみください。